This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62086:电池耗尽并充电后输出错误。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62086
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164590/tps62086-wrong-output-after-a-battery-is-drained-and-charged

器件型号:TPS62086

你(们)好

我们在需要3.3V 输出的项目中使用 TPS62086。 TPS62086具有3.6V 或3.7V 电池作为输入。

在极少数情况下、当电池完全耗尽且充电至最低电压以使3.3V 输出电压时、我们的情况是3.35V-3.4V 之间、我们的输出电压为2.1V。

即使我们为电池充电至4.2V、最大输出也是2.4V、而不是3.3V。 当我们断开并连接电池时、只有3.3V 电压。

注意:EN 引脚直接连接到 VIN、FB 通过0欧姆跳线电阻连接到 VOUT。  

那么、您能否告诉我们发生这种情况的原因以及我们如何解决这个问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    感谢您的联系、  

    据我了解、您的输入电压介于3.6V 至3.7V 之间、所需的输出电压为3.3V。如果输入电压进一步降至3.35- 3.4V。在这种情况下、输入电压和输出电压之间的差值为50mV 至100mV。 因此 、器件中可能会发生某些可能性。

    条件1:

    如果电感器 DCR 和 H/S MOSFET RDS on 引起的总压降小于100mV、则器件将在小于100%的占空比下运行、并可实现所需的输出。

    条件2:

    如果 电感器 DCR 和 H/S MOSFET RDS on 引起的总压降大于100mV、则器件将在100%占空比下运行、从而使 H/S MOSFET 始终导通并且输出电压未调节。

    您能否为我提供您所使用的电感器的原理图、此外 、我 想知道您的应用的最大输出电流。

    请提供器件引脚输入电压和输出电压的波形、以便进一步分析。

     

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moheddin。

    这是一种混乱,抱歉。

    电压来自一个电池;正常输入介于3.35V 和4.2V 之间、我们将3.3V 作为输出。  

    一切都很好、因为当电池电压较低时、我们将系统发送到低功耗、

    但在极少数情况下、问题是电池完全耗尽。 当我们在不断开电池的情况下为电池充电时、即使我们在4.2V 之前为电池充电、输出电压也介于2.1-2.4V 之间、而不是3.3V 之间。 发生这种情况时、我们将3.3V 作为输出、直到我们断开并连接电池。

    不确定为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    当电池电量耗尽且 Vin 降至低于欠压锁定阈值2.2V 时、器件关断。 一旦输入电压高于2.2V、该器件将自动开始工作。由于输出电压为3.3V、因此该器件仅在输入电压高于3.3V 时工作、如上述回复中的条件1和条件2所述。 但它在您的条件下看起来很奇怪。  

    您能否为我提供您所使用的电感器的原理图、此外 、我 想知道您的应用的最大输出电流。

    请提供器件引脚的输入电压波形和您的条件的输出电压波形、以便进一步分析。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在没有板、但我将在几天内安装。 一旦我和一名员工可以检查、我们将为您提供波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    我将继续保持威胁、请在您收到电路板后向我提供上述回复中提到的数据。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    有关波形的任何更新。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不是莫赫丁。 下周我希望我们可以测试电路板并发送波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    感谢您的更新、我将继续打开威胁。

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    我现在要关闭此威胁、请在您获得所需信息后在此处回复。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 当然、Moheddin。 电路板尚不能测试;我们将在收到信息后回复。  

    谢谢。