你(们)好
我们在需要3.3V 输出的项目中使用 TPS62086。 TPS62086具有3.6V 或3.7V 电池作为输入。
在极少数情况下、当电池完全耗尽且充电至最低电压以使3.3V 输出电压时、我们的情况是3.35V-3.4V 之间、我们的输出电压为2.1V。
即使我们为电池充电至4.2V、最大输出也是2.4V、而不是3.3V。 当我们断开并连接电池时、只有3.3V 电压。
注意:EN 引脚直接连接到 VIN、FB 通过0欧姆跳线电阻连接到 VOUT。
那么、您能否告诉我们发生这种情况的原因以及我们如何解决这个问题?
此致。