This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378继续重新启动

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, BOOST-PSEMTHR-007, TPS23881EVM-008, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177774/tps2378-tps2378-keeps-restarting

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007TPS23881EVM-008USB2ANY

你好

实际上、我在使用 tps2378作为 POE 控制器的电路中遇到了一个奇怪的问题、

问题是当我将它连接到交换机时,握手没有任何问题,但在浪涌时间结束后,握手工作大约500ms,然后关闭电源(我不知道 PSE 是关闭电源还是 TPS 这样做),

在我附加了两个波形的下面、第一个波形描述了两个信号:

  • Yello 信号为 Vdd-VSS
  • 蓝色的一个是 Vrtn-VSS

您可以看到、握手已完成、我有电源、但在450ms 后、电源将关闭。

此外、我附加了另一个波形、图示了两个信号:

  • 黄色表示 VDD-VSS 信号
  • 蓝色表示 Vcdb-Vrtn

如图所示、Vcdb 为高电平、然后在浪涌期间变为零、然后再次变为高电平以打开电路板的直流/直流转换器。

正如您所知、TPS 的输出中有一个100uF 的电容器连接到直流/直流转换器、如下所示:

值得一提的是、周期不断发生、也就是说、POE 会进行握手、将54V 置于输出端、工作时间为500ms、TPS 会关闭电源、然后转到步骤1、如下所示:

顺便说一下、我的假设之一是错误的分类。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirhossein:

    感谢您与我们联系!

    您是否在开路负载下运行它? 如果是这样、则可能是维持功率特征在 PD 请求的电流过小(<10mA)时关闭端口。 在更高的功率负载下运行可能会有所帮助。

    如果是功率分类问题、我看到您配置了 Class_0、这意味着如果 PSE 输出功率高于15.4W、PSE 可以关闭端口。如果负载超过分类限制、您可以考虑降低输出功率。

    如果调整负载功率没有任何帮助、您可以共享原理图的 PD 部分、我们可以帮助浏览该部分并尝试找出根本原因。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复、

    实际上、我不明白您说的开路负载是什么意思、但我的负载连接到了直流/直流转换器的输出。

    至于您关于分类的问题、是的、它的0类、就像您所知道的、我更改为4类电阻器、从而  解决了该问题、 但让我感到困惑的一点是、一旦我将输出电容器从100降低到50、问题就消失了、 现在我 无法将电容值与分类问题相关联、我的意思是我无法得出任何假设。

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirhossein:

    感谢您的信赖!

    开路负载意味着负载断开。 如果您有负载、则不应出现维持功率特征的问题。

    请问您的负载是多少瓦?

    对于与电容器相关的问题、TPS2378具有最小的100mA (典型值为140mA)浪涌电流限制。 如果您有100uF 电容器、最长的浪涌时间可能是100uF x 57V / 100mA = 57ms、这仍在80ms 允许的浪涌时间内。 如果您的直流/直流启动 在80ms 之后、我在这里没有看到100uF 和50uF 电容器的差异。 然而、如果您的直流/直流启动时间少于80ms、您可能 会遇到一些问题。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在这种情况下(转换器的启动时间)、为什么当我将类别更改为4时、问题就消失了、浪涌电流或时间是否与类别有任何关系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    请问您的负载是多少瓦? 也可能导致 PSE 关闭端口。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、满负载大约为5.5W、但负载 Im 测试大约为4W、因为据说这4W 不是持续消耗、峰值为4W (我有 发送器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    感谢您的信息。

    我认为到目前为止、对于 TI 的 PSE、3类和4类都在 PSE 端具有450mA 的浪涌限制。 PSE 可能与其他供应商不同。 TPS2378中的 PD 侧浪涌限制较低、为140mA。

    理论 上、如果您的负载/效率始终低于15.4W、则3类和4类配置之间不应存在差异。  虽然有时导通 FET (形成 PD 或 PSE 侧)会尝试钳制电流并进入饱和区、但会产生更多损耗。 如果考虑导通 FET 的额外损耗、则总 PSE 输出功率可能会在浪涌时间内超过15.4W (3类电平)并低于30W。 但在这种情况下、端口关闭时间应接近80ms。

    但在您的波形中 、端口关闭时间大约为375ms。 Vdd 缓慢地达到 UVLO (32V)、PD 停止。 它可能是维持功率特征。 在 TI PSE 的示例中、如果在 PD 上电时未在320ms 内启用负载(默认 TPDO 为00)、则 PSE 可以关闭端口、尽管它与3类或4类无关。 建议在上电之前连接负载并自动通过电路板调整延迟时间。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但事实并非如此、因为正如您可以在下面的波浪形中清楚地看到的(黄色是 VDD-VSS、蓝色是 CDB 信号)、负载在浪涌时间后启用。

    我可以看到、负载 LED 在握手之后亮起、但正如您在400ms 之后提到的、一切都会关闭。

    至于功耗、我认为可能高于4W、因为无线模块会产生一些浪涌电流)

    这个问题让我很困惑、

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    请问 CDB 代表什么?

    您能否测量接口电流? 然后、您将知道是否存在任何过功率情况。 切断以太网电缆的护盖并测量 PR12、36、45、78上的电流、即可 找到电源接口电流。   如果是2线对 PD、则可能需要多次尝试才能找到带电流的对。

    如果可能、您可以分享原理图、我们可以帮助检查潜在问题吗?

    另一种有助于调试  的方法是使用 TI 的 TPS23881EVM、它可以向您显示故障原因。 下面是有关 TI 测试设置的更多信息:

     

    TI 的 PSE 硬件:

    1)。           BOOST-PSEMTHR-007 (您可以联系 TI 的 FAE 申请样片)

    2)。           TPS23881EVM-008 (您可以联系 TI 的 FAE 以申请样片)

    3)。           USB2ANY 接口适配器(您需要购买一个)

    软件:

    1)。    下载: https://www.ti.com/lit/zip/slvc772

    2)。    用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvubp0a/slvubp0a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDB 是 tps2378的 PIN6、它连接到直流/直流转换器的控制引脚、确保下面是 PoE 控制器的原理图:

    将尝试测量电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    2 x 100 uF 大容量电容器对于3类或4类来说太大。 TPS2378具有最小100mA (典型值为140mA)的浪涌电流限制。 如果您有200uF 电容器、最长的浪涌时间可能是200uF x 57V / 100mA = 114ms 、 这大于 PD 允许的80ms 浪涌时间。 PSE 通常具有30 - 120ms 的浪涌时间、对于 PSE 而言、114ms 的浪涌时间也太长。  

    我不确定这是否是导致您的上电故障的原因。 我建议您移除 C30或 C32、以减小大容量电容。 3类的建议大容量电容为10-22uF、4类的建议大容量电容为33-47uF。 此外 、建议 在芯片附近添加更多去耦电容器。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、抱歉我错过了该部件、我们移除了 C30、并且我们只有第一条消息中提到的100uF 电流、因此浪涌时间仍在范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    我看到添加了该电路来禁用 PoE。 只需进行仔细检查:您能否确认此电路 在您的测试中未激活或 R2可以开路?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、它现在已禁用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    感谢您的确认。

    今天我将离开办公室、明天我将回去。  如果您当时可以添加电源接口电流测量 值、那将非常有帮助。 因此、我们可以看到、这是功率限制导致 PSE 关闭端口的原因。 谢谢。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    PD 原理图 对我来说看起来很好。

    您是否可以尝试禁用 直流/直流转换器、并在 Vdd 和 RTN 之间焊接一个4千欧电阻作为虚假负载? 如果这可以解决问题、问题可能是由直流/直流转换器的启动、效率或瞬态行为引起的

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diang

    首先、我尝试测量电流、看起来不错、

    对于您提到的4k Ω 电阻器、我应该断开直流/直流的连接吗? 我可以并联到4K 欧姆电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amirhossein:

    感谢您的检查。

    请断开 dc/dc 的输入侧并将4K 电阻作为 Vdd-RTN 之间 PD 的负载焊接。 您将具有大约50V/4k = 12.5mA 的直流电流、该电流高于维持功率特征(10mA)要求。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将4K 分辨率与转换器放在一起、因为我无法断开它、它解决了问题、

    但让我感到困惑的是两个方面:

    1-为什么通过更改 Rclass 值来更改类也解决了问题

    2 -为什么将电容器从100uF 降低到50uF 也可以解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirhossein:

    1 -我认为它可能与 PSE 相关、PSE 会设置不同的监控、而不是3类和4类的15W / 30W 功率限制。 我能知道您使用的是哪种 PSE 吗? 对于 TPS2378 PD、浪涌限制电流和浪涌时间对于3类和4类没有区别。

    或者可能是在可行和不可行的条件的边缘。 在4类中、工作状态是否可重复?   

    2-100uF 是一个高电容 、需要57ms 的充电时间、50uF 是29ms、这缩短了29ms 以用于下游直流/直流启动。  PSE 可以将功率特征维持在320ms、29ms 的差异可能对其至关重要。

    另一个条件是、我在原理图中没有看到外部去耦电容器。 我 想、如果50uF 的 ESR 和 ESL 更小、从而使直流/直流转换器工作条件更稳定。 您能否共享100uF 电容器器件型号?

    此外、对于3类和-4类、50uF 电容器应足够。   3类的建议大容量电容为10-22uF、4类的建议大容量电容为33-47uF。

    2023年1月17日更新:  我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

     此致、

    Diang