主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007、 TPS23881EVM-008、 USB2ANY
你好
实际上、我在使用 tps2378作为 POE 控制器的电路中遇到了一个奇怪的问题、
问题是当我将它连接到交换机时,握手没有任何问题,但在浪涌时间结束后,握手工作大约500ms,然后关闭电源(我不知道 PSE 是关闭电源还是 TPS 这样做),
在我附加了两个波形的下面、第一个波形描述了两个信号:
- Yello 信号为 Vdd-VSS
- 蓝色的一个是 Vrtn-VSS
您可以看到、握手已完成、我有电源、但在450ms 后、电源将关闭。
此外、我附加了另一个波形、图示了两个信号:
- 黄色表示 VDD-VSS 信号
- 蓝色表示 Vcdb-Vrtn
如图所示、Vcdb 为高电平、然后在浪涌期间变为零、然后再次变为高电平以打开电路板的直流/直流转换器。
正如您所知、TPS 的输出中有一个100uF 的电容器连接到直流/直流转换器、如下所示:
值得一提的是、周期不断发生、也就是说、POE 会进行握手、将54V 置于输出端、工作时间为500ms、TPS 会关闭电源、然后转到步骤1、如下所示:
顺便说一下、我的假设之一是错误的分类。