This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:GaN FET 的 SOA

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172579/lmg3422r030-soa-of-gan-fet

器件型号:LMG3422R030

大家好、

您能否向我展示 LMG3422R030的 SOA 图?

如果您展示具有各种导通时间持续时间的 SOA 以及其他 Si FET 数据表、我将不胜感激。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    我们的 LMG3422R030数据表将很快更新、以包含 SOA 图。 不过、现在您可以参考 此处的 LMG352xR030工业数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg3522r030.pdf 

    在第10页上、我们列出了该图、这两个图非常相似、足以与此用例进行比较。 请注意、这是今天刚刚发布的非汽车器件、因此上面的链接  与我们的 Q1器件不同、并将很快显示在相应的产品页面上。 至于 Si FET、如果您/您的客户具有特定的 Si FET、他们会尝试进行比较、我可以看一下、但进行这种比较总体上似乎不清楚。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary-San、

    很抱歉耽误你的时间。

    请在下面的竞争对手 Si FET 数据表中找到图2和3。

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPB60R040C7-DS-v02_00-EN.pdf#page=7

    我的意思是、其他数据表具有具有具有不同脉宽(tp)的 SOA 图。

    我和我的客户想知道 TI 为什么没有为 SOA 指定 tp。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问得好! 对于 Si 和 SiC 的安全工作区(SOA)图、漏极电流受半导体材料固有饱和的限制、这意味着不同的脉冲宽度将在 FET 中产生不同的限制。 对于 GaN、情况并非如此。 GaN 本身的固有属性非常高、如 LMG3522数据表的图7-5所示:

    从图中可以看出、GaN FET 直到高达250A 才会饱和、但蓝色虚线显示了 LMG3522器件的过流保护。 我们的 GaN FET 不受 GaN 饱和的限制、而受过流保护功能的限制、因此我们的 SOA 数字看起来很平坦、不同于正常的 Si 和 SiC。 因此、SOA 不会随 tp 的不同而变化、它都将在 SOA 范围内。 如果您需要进一步澄清此主题、请告诉我。

    此致、

    扎赫