大家好、团队、

我们使用的是采用 LM5118MH 的降压-博斯特转换器。 输入为32.5V 至54.6V。 输出为48V。 当我们使用步进电机通过该转换器消耗0.8A 电流时、97.6uH 的电感器 L7过热、以至于它变得太热而无法触摸。 但我们在输出端得到48V 电压。
我的问题是,这是绝对不正常的。 这里可能会有什么问题?
此外、我们还希望在4A 的满负载下运行该转换器。 这是安全的吗? 由于0.8A 电流过热、我不希望电路在4A 电流下冒烟
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、

我们使用的是采用 LM5118MH 的降压-博斯特转换器。 输入为32.5V 至54.6V。 输出为48V。 当我们使用步进电机通过该转换器消耗0.8A 电流时、97.6uH 的电感器 L7过热、以至于它变得太热而无法触摸。 但我们在输出端得到48V 电压。
我的问题是,这是绝对不正常的。 这里可能会有什么问题?
此外、我们还希望在4A 的满负载下运行该转换器。 这是安全的吗? 由于0.8A 电流过热、我不希望电路在4A 电流下冒烟
谢谢
您好 Stefan、
目前、示波器无法正常工作
我们使用的电感器是 ETQ-P5M101YGC
它在降压和升压模式下过热
谢谢
您好 Bhanu、
对于0.8A 负载、电感器应该可以、但4A 电流时、电感器将进入饱和状态。
因此、应将其替换。
购买、因为您已经看到0.8A 时温度升高很高、一些示波器图会非常有用。
我无法正确地看到使用过的输出电容器、但它看起来真的很小。
看起来、您的补偿在降压模式下可能会不稳定、相位裕度为20Degree
您可以使用产品页面中的快速入门工具来检查此内容。
此致、
Stefan
您好 Bhanu、
很抱歉、没有意识到有问题。
我也无法对上述信息发表任何评论。
您的输出电容器为15uF -但您对电压纹波的要求是什么。
另请使用产品页面上的快速入门计算器来检查设计的组件:
这还将帮助您检查输出电容器要求。
此致、
Stefan