This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:电感器过热

Guru**** 2814625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170863/lm5118-inductor-overheating

器件型号:LM5118

大家好、团队、

          我们使用的是采用 LM5118MH 的降压-博斯特转换器。 输入为32.5V 至54.6V。 输出为48V。 当我们使用步进电机通过该转换器消耗0.8A 电流时、97.6uH 的电感器 L7过热、以至于它变得太热而无法触摸。 但我们在输出端得到48V 电压。

我的问题是,这是绝对不正常的。 这里可能会有什么问题?

此外、我们还希望在4A 的满负载下运行该转换器。 这是安全的吗? 由于0.8A 电流过热、我不希望电路在4A 电流下冒烟

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否分享更多详细信息:

    -电感器的类型

    -开关节点的一些示波器图(电感器的左侧和右侧)

    -输出电压:交流耦合以了解稳定性如何

    -输入低于或高于输出时是否存在差异(降压或降压/升压模式)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

               目前、示波器无法正常工作

    我们使用的电感器是  ETQ-P5M101YGC

    系列目录(panasonic.com)

    它在降压和升压模式下过热

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    对于0.8A 负载、电感器应该可以、但4A 电流时、电感器将进入饱和状态。

    因此、应将其替换。

    购买、因为您已经看到0.8A 时温度升高很高、一些示波器图会非常有用。

    我无法正确地看到使用过的输出电容器、但它看起来真的很小。

    看起来、您的补偿在降压模式下可能会不稳定、相位裕度为20Degree

    您可以使用产品页面中的快速入门工具来检查此内容。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

               所有输出电容器的值均根据 TI webench 设计工具提供。 输出电容为470nF 和15uF (Electrolyte)。

    在这里、您可以看到 PCB 板上的布局。 我们使用了30um 铜。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

               是否有此主题的更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    很抱歉、没有意识到有问题。

    我也无法对上述信息发表任何评论。

    您的输出电容器为15uF -但您对电压纹波的要求是什么。

    另请使用产品页面上的快速入门计算器来检查设计的组件:

    LM5118数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    这还将帮助您检查输出电容器要求。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    由于我们没有收到您的回复、我希望您的问题得到解决、我关闭了此主题。 如果您有进一步的问题或开始新的主题、请在下面发布。

    此致、
    Brigitte