This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:低电流应用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13381F4, BQ2980, BQ2982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178179/bq2970-low-current-application

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD13381F4BQ2980BQ2982

我正在寻找此部件来保护可充电锂纽扣电池、最大充电和放电电流约为50mA。 确定 FET 的大小很困难;数学原理是、我希望电流检测工作大约1.8欧姆。

在路径中使用相对较低的 RDS (on) FET (例如 CSD13381F4)和固定电阻是否更有意义? 也许可以在 FET (D 至 D)之间或 DOUT FET 的 S 节点与 BQ29707的 VSS 引脚之间放置电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您可以在 VSS 和 FET 之间添加一个感应电阻器。 我想其他一些用户以前在论坛中询问过这一点、因此您可能可以找到有关此主题的旧主题。

    另一种选择是使用 BQ2980或 BQ2982系列、该系列使用感应电阻器和高侧 FET。 对于这些器件、您只需确保选择与 EVM 上使用的 FET 类似的低泄漏 FET。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的问题是、OVP 需要4.3-4.4V 或以下的电压、UVP 需要2.8-3.0V 的电压。 BQ298012的 OVP 可能适用于原型设计;我们如何对定制器件进行编程? 交货周期? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看原理图。 应用要求:

    * OVP 4.4V 或更低(理想情况下为4.3V 至4.4V)

    * UVP 2.8V 或更高(理想情况下为2.8V 至3.3V)

    * OCC 和 OCD 支持最大约50mA 的电流、以实现电池保护。 工作电流应低于25mA。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为 C530应连接到 BATT (VSS)、R532通常为2.2k。 请参阅数据表中的图10-1。 关于 BQ2980系列的定制器件型号、我要求我们的营销人员就该问题与您的其他主题联系。 他可以为您提供有关创建新定制零件所需的卷和交货周期的信息。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们可以使用4.99k 吗? 我们实际上在 BOM 上没有其他的2.2k、而不是添加另一行。 谢谢!

    同样、从另一个线程来看、使用小型 PTC 代替20 Ω Rbat 会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    遗憾的是、如果不与设计团队深入探讨架构、我不能建议4.99k 代替2.2k。 我将与您有关 BQ2980上的小型 PTC 的问题一起深入探讨这一点、并在明天回来讨论。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    电阻器实际上应该是2.2k。 该电阻器经过专门选择和测试、可防止反向充电器连接。  

    我认为 BQ2980 BAT 引脚上的 PTC 应该可以、但正如引脚表中的数据表注释所述、大于20欧姆的值可能会影响电压检测精度、因此最好不要过多地增加该电阻器值。

    此致、

    Matt