Other Parts Discussed in Thread: CSD13381F4, BQ2980, BQ2982
主题中讨论的其他器件:CSD13381F4、 BQ2980、 BQ2982
我正在寻找此部件来保护可充电锂纽扣电池、最大充电和放电电流约为50mA。 确定 FET 的大小很困难;数学原理是、我希望电流检测工作大约1.8欧姆。
在路径中使用相对较低的 RDS (on) FET (例如 CSD13381F4)和固定电阻是否更有意义? 也许可以在 FET (D 至 D)之间或 DOUT FET 的 S 节点与 BQ29707的 VSS 引脚之间放置电阻器?
谢谢!