This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:并联两个 SM74611KTTR 智能二极管

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611, LM74610-Q1, LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178128/sm74611-two-sm74611kttr-smart-diodes-be-operated-in-parallel

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1LM74670-Q1

各位专家:

你好。

两个 SM74611KTTR 智能二极管能否并联以提高容量?
有什么应用手册吗?

请提供建议。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    感谢您的支持!

    您能否分享用例和最大路径电流详细信息? 它与太阳能电池板旁路二极管替代产品不同  

    我们将在并联运行单元时检查对器件调节环路的影响、并确认可行性

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    你好。

    客户回应。

    我将使用 SM74611KTTR 作为我1925年的 Stubaker 巴士和1939 Chris Craft 船的3刷发电机切断(反向电池保护)替代产品。 1925年的 Stubaker 具有一个6伏正接地电气系统。 正常充电速率为10安培。 最大充电速率高达15安。 1939 Chris Craft 具有8伏负接地电气系统。 正常充电速率为12安。 最大充电速率可在短时间内超过15安培。 在这两种应用中、我都计划包含 SM74611KTTR 的散热器。 我有安装在 PCB 上的 SM74611KTTR、它来自欧洲、但由于现在可能的更换件似乎很难获得、我犹豫是否要对其进行广泛测试、因为担心会损坏其中一个器件。 我想知道是否可以将两个 SM74611KTTR 并联、从而在单个器件额定值范围内为我提供安全系数。

    请提供建议。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    2个  SM74611器件不能并联、因为这些器件的电荷泵将异步。 当一 个 SM74611关断其 FET 以使其电荷泵为内部电荷泵电容器充电时、 并联 的 SM74611 FET 可能会导通并允许更多电流流过它。 并联 SM74611 FET 上的较低压降(导通时)也不允许电荷泵为其电容器充电。

    我建议您查看 LM74610-Q1或 LM74670-Q1 、它们可驱动和外部 FET 并允许根据负载电流要求选择 FET。