This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:DRP 模式配置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178607/tps65987d-drp-mode-konfiguration

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987EVMTPS65987

您好!

我只是使用 TPS65987EVM 和应用程序自定义工具对我的新项目进行测试。
目标设计应是采用 DFP USB3.1 (主机)(例如、有源 USB 集线器或 USB-C 集线站)和20V 3.5A 灌电流功能(用于为主机充电)的 USB-C 设计。
对于此设计、我认为我必须使用 DRP 端口配置–没错。
我的问题是、在哪里可以定义、这个处于双角色端口模式的 USB-C 端口 只是一个用于 USB 的 DFP (主机- USB20和 USB3.1)、并且无法切换到 UFP (器件)?
我在配置工具中找不到任何正确的选项。

此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    在端口控制(寄存器0x29)下、您可以禁用进程/启动与 UFP 的交换、反之亦然、启用进程/启动与 DFP 的交换。 这会将 TPS65987设置为仅限 DFP 器件(如下所示):

    您也可以将端口配置(0x28)设置为仅 DFP:

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的快速重播。

    在0x28端口配置中设置 DFP 不起作用。 这是我以前尝试过的。 现在又来了。 如果我将其配置为 DFP、则电源路径将循环开/关。
    但是、如果仅使用初始化和流程交换设置、这将起作用。
    如果 USB 路径工作正常、我现在必须对此进行测试。

    非常感谢。
    此致 Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    很高兴听到您能够解决您的问题! 循环打开/关闭可能是由于处理/启动切换至 UFP/DFP。 根据启用的设置方式、如果连接的设备共享相同的数据角色首选项(即、两者都是 DRP、并发起切换至 DFP/UFP)、那么您很可能会看到两个设备都保持发起数据角色交换的情况、从而导致开/关循环。  

    我将继续并关闭此主题、如果您有任何其他问题、请单击"+提出相关问题"、以便更好地进行跟踪!

    谢谢、此致、

    林德华