This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB 枚举

Guru**** 2610615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178096/tps25750-usb-enumeration

器件型号:TPS25750

您好!

借助 TPS25750EVM 配置 GUI、可以设置 VID/PID、让我相信当连接到计算机上的 USB 端口时、器件应该枚举。 当我设置该选项并在 GUI 中输入十六进制值时:

 似乎 EVM 未在我的计算机上枚举。

是否有任何其他允许枚举的设置?

非常感谢、

皮埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我需要更多时间来研究您的案例、让我回到您的最晚一周结束。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、很明显、我所说的是 PC 或 Mac 上的 USB 枚举、而不是充电器检测。 我正在使用 USB 查看器检查枚举、下面是我迄今为止测试过的内容:

    我也曾与 Ambroise 接触过这方面的事情。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    我正在与我团队中的一位专家核实您的案例、等待他们的回复。  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、感谢您对此进行研究。

    皮埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    VID 和 PID 设置专门针对 USB-PD 协议以及 两个支持 PD 的器件之间的"发现身份"消息 (由 USB-IF 设置)。 它并不意味着 USB 枚举。  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、如果我们需要枚举、我们需要在 D+上使用多路复用器并将其路由到支持 USB 的 MCU、对吧? 这可以推断控制器的运行情况吗? 是否有关于该主题的应用说明?

    谢谢、

    皮埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    是的、正确的、您需要将其路由到 支持 USB 的 MCU。  

    这一点不应干扰 PD、与 TPS25750 D+/-引脚的唯一连接是实施 TPS25750支持的 BC1.2充电。 默认情况下、此设置未启用、如果您未实现 BC1.2充电、则不必担心。  

    我们(USB-PD)没有任何具有 USB 枚举的文档、我建议联系负责支持 USB 的 MCU 的团队以了解更多信息。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告知我们!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond。 周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    没问题、我将继续并关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请单击"+提出相关问题"、以便更好地进行跟踪!

    谢谢、此致、

    林德华