大家好、团队、
我的客户正在开发 LM5060-Q1并检查波形。
它们在上电期间发现了一些不需要的波形。 如下图所示、在 Vin 从大约4V 上升到8V 期间、电流正在切换(振铃)。
您能否检查波形是否正常工作? 您能否指导我如何消除此振铃电流?



最棒的
欧内斯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
客户将波形发送给我。 它们 通过使用 具有和不具有栅极电容器(10nF)的新 PCB 以及缓慢和快速地斜升电源进行测试。
CH1:VIN,20V/div,CH2:Vgate,10V/div,CH3:Vtimer:10V/div,CH4:VnPGD:1V/div

-带栅极电容(5ms/div?)

-没有栅极电容(5ms/div?)

-带栅极电容(5ms/div)

-不带栅极电容(10ms/div)

Ernest、您好!
对于该 MOSFET、跨导大约为70。 我们可以选择 GFS 小于20的 FET、也可以通过将 栅极至 GND 的电容增加到22nF 或33nF 来进一步降低导通过程
此外、通过添加输入电容(例如10uF)使输入电压保持稳定
此致、
Rakesh