This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:在电源插入期间显示不需要的几个振铃电流。

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177838/lm5060-q1-showing-unwanted-several-ringing-currents-during-power-insertion

器件型号:LM5060-Q1

大家好、团队、  

我的客户正在开发 LM5060-Q1并检查波形。

它们在上电期间发现了一些不需要的波形。 如下图所示、在 Vin 从大约4V 上升到8V 期间、电流正在切换(振铃)。   

您能否检查波形是否正常工作? 您能否指导我如何消除此振铃电流?

最棒的

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!  

    感谢您的支持!

     当 FET 具有高跨导时、我们会看到这些振铃。  您能否在 GATE 与 GND 之间添加电容(10nF 至22nF)并进行检查。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。 我将向客户提供这些信息、并将其反馈给您。

    谢谢你。

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Ernest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户尚未通过向 GND 电容器添加 GATE 进行测试、但他们发送了另一个显示异常结果的波形。

    我想、启动时 VGS 过冲会使器件异常、但我想确认并发出该问题、并想知道该问题的解决方案。

    您能提供见解吗?

    -CH1 (黄色):输入电压
    -CH2 (绿色):VGS
    -CH3 (洋红色):VTIMER
    - Ch4 (青色):nPGD

    此致、
    赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!  

    VGS 上的过冲是由 Vin 侧的 CGD 耦合引起的。

    输入电压的压摆率是多少? 是否有任何输入电容?

    如何测量 VGS?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    抱歉、CH2是 VGATE (栅极至 GND)、它是拼写错误。
    (供参考、我讨论过他们的"VDS"电压波形后、当时他们使用差分探针测量该波形)。

    它们具有输入电容、但这次它们使用具有切换开关的电源、因为它们由于 VCC 缓慢上升而遇到上述第一个问题。

    我会让他们更快地再次测试它。

    谢谢你。
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Ernest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户将波形发送给我。 它们 通过使用 具有和不具有栅极电容器(10nF)的新 PCB 以及缓慢和快速地斜升电源进行测试。

    CH1:VIN,20V/div,CH2:Vgate,10V/div,CH3:Vtimer:10V/div,CH4:VnPGD:1V/div

     

    -带栅极电容(5ms/div?)

        

    -没有栅极电容(5ms/div?)

        

     

    -带栅极电容(5ms/div)

        

    -不带栅极电容(10ms/div)

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、分辨率较差。 但请查看上面的波形并提出您的想法。

    此致、  
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    在 FET 具有高跨导的情况下、我们看到了类似的行为。 我将在星期一分享这些 E2E 链接  

    该 FET 的跨导值是多少?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    其 FET P/N 为  IAUC60N06S5N074 (Infineon)。
    数据表中未指定跨导值、但请参阅 ID 与 Vgs 图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ernest、您好!

      对于该 MOSFET、跨导大约为70。 我们可以选择 GFS 小于20的 FET、也可以通过将 栅极至 GND 的电容增加到22nF 或33nF 来进一步降低导通过程

    此外、通过添加输入电容(例如10uF)使输入电压保持稳定

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752529/lm5060-unable-to-load-high-capacitive-load-motor-controller-inverter---main-failure

    此致、

    Rakesh