This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:12V 转换器初级 FET 问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177585/lm5025a-12v-converter-primairy-fets-problem

器件型号:LM5025A

您好!

我曾询问过有关此基本参考设计的一些问题。 我似乎仍然对主 N 沟道 MOSFET 有问题。 它会不断地进行分解和短路。

我之前使用过具有+/- 16m Ω Rdson 的150V 30A FET。 它保持了一段时间、突然崩溃、短路、这是在将输出电流调至+/-7A 之后发生的。  我使用了计算 Excel 工作表、该表计算了+/-/170V 的应力电压。 不过、绝不会在输入线上测量超过100V 峰值的电压。 (规格为36-80V 输入电压)。 然后、我升级到200V 34A 55m Ω MOSFET、它立即发生故障、甚至不消耗任何输出电流。 我检查了死区时间等、它们不会导致大量耗散损失。

是否有人遇到过类似的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teun、您好!

    我假设您 在上一篇 E2E 帖子中提到了 PMP7806、您问: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135440/lm5025a-pmp7806/4213736?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A515112#4213736 这是正确的吗? 您能否与我分享您使用的计算 Excel 工作表?  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、它实际上是关于一个较旧的帖子。 LM5025A 设计的相关信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082706/lm5025a-fast-switching-gate-signal-during-overlap

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111219/lm5025a-secondairy-side-fets-break-down

    这些问题似乎已经解决。 但在进一步测试时、发生了上述情况。  

    e2e.ti.com/.../LM5025A-Calculator-13Vout.xls

    这是 Excel 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teun、您好!

    此问题是否与第一个帖子"LM5025A:重叠期间的快速开关栅极信号"类似、其中 MOSFET 导通但在一段时间后停止工作? 此外、自上一帖子以来是否有任何更改或您是否使用了相同的原理图?  

    由于您的 MOSFET 短路、我怀疑问题是由于两个 MOSFET 同时导通的时序问题造成的。 Steve 为次级侧 MOSFET 提供的建议对于这个问题很有用。 您是否有输出波形?  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是一个新问题。 前面的原理图变化不大、次级侧增加了一些元件、以降低栅极驱动电压。 但由于这些是微小的变化、我认为这不会对前面产生太大影响。

    我非常好奇前面的 FET 如何不断断开、因为在其输入端测量的电压或电流永远不会高于规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teun、您好!

    当您对原理图未做任何更改时、突然出现此问题似乎是不寻常的。 由于您的电压从未超过规格、我认为、如上所述、MOSFET 在某种程度上同时导通。 您是否尝试将 LM5025A 换成新芯片? 此外、电路板可能会损坏 或发生短路、从而导致 MOSFET 发生故障。 此问题是在多个电路板上发生还是仅在一个电路板上发生?

    如果没有更多信息、测试数据和输出、除了 Steve M 在上一个 E2E 帖子中提供的内容之外、我无法提供许多其他建议。   

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生在多个电路板上。 我之前使用的150V 电压在一些情况下发生了故障、在其他情况下持续了几个小时。 即使在12V 时消耗5A 电流也是如此。 因此、在我看来、为什么它们会中断或有时会持续存在似乎没有逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teun、您好!

    您有热性能数据吗? 如果 FET 工作了一段时间、尤其是几个小时、则可能会过热。 他们是否觉得很温暖?

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有热感图像。 但是、直到它们分解、没有什么可看的。 它看起来是一个非常好的电路板。

     当然、在它们破裂后、由于它们短路、它们会很快升温。 因此、热数据并不能真正帮助我找到问题。