Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ24753A
主题中讨论的其他器件: BQ24753A
我计划将 bq76920平衡 IC (顶部)与 bq24753a 充电 IC (底部)配合使用。 我对 PACK-和 BAT-之间的差异感到困惑。 bq76920设计参考将其显示为两个独立的点。 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我也对 PACK-和 BAT-感到困惑。 BAT-被连接至 bq76920电路中的 GND。 在 bq2453a 电路中、有 GND 和 PACK-。 如果我们将 bq76920的 GND 连接到 bq2453a 的 GND、将 bq76920的 PACK-连接到 bq24530的 PACK-、但在 bq2453a 电路中 PACK-连接到 GND、这意味着 PACK-等同于 BAT-?
我认为上述解释是错误的。 电池组的 GND (bq76920电路)不能连接到电池充电器的 GND (bq2453a 电路)。 实际上、bq76920电路中的 PACK-是电池充电器的 GND (bq2453a 电路)。 对吧?