This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BAT-和 PACK-之间的差异

Guru**** 2511795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585790/bq76920-difference-between-bat--and-pack-

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ24753A

我计划将 bq76920平衡 IC (顶部)与 bq24753a 充电 IC (底部)配合使用。 我对 PACK-和 BAT-之间的差异感到困惑。 bq76920设计参考将其显示为两个独立的点。 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    PACK 负号是指与您要开机的系统的连接。 当您需要为电池组充电时、情况也是如此。 BAT-是指电池单元的负极端子。 bq76920是电池系统的一部分、与电池单元一起将成为您的2端子电池(PACK +和 PACK -)。

    希望这能为您清除它。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还需要注意的是、BAT-/PACK-路径是高电流路径(当 DSG 和 CHG 都导通时)。 在布局中、系统 GND 应连接@ SRP。
    所有器件 GND (VSS、去耦电容 GND)均可通过"网线"连接到 SRP 点。 详情见第51页的 d/s。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对 PACK-和 BAT-感到困惑。 BAT-被连接至 bq76920电路中的 GND。 在 bq2453a 电路中、有 GND 和 PACK-。 如果我们将 bq76920的 GND 连接到 bq2453a 的 GND、将 bq76920的 PACK-连接到 bq24530的 PACK-、但在 bq2453a 电路中 PACK-连接到 GND、这意味着 PACK-等同于 BAT-?

    我认为上述解释是错误的。 电池组的 GND (bq76920电路)不能连接到电池充电器的 GND (bq2453a 电路)。 实际上、bq76920电路中的 PACK-是电池充电器的 GND (bq2453a 电路)。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 BAT -是电池组的 GND 和 bq76920的接地。 对于充电器、电池组-是接地。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何使用 MCU 来控制 bq76920? 我们是否应该将 MCU 的 GND 连接到 bq76920的 PACK1?

    同时、MCU 必须处理与 bq76920无关的其他信号。 例如、MCU 必须测量用于为电池充电的适配器电压的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池组内的所有组件都应参考 BAT-。 电池组外的所有设计都参考最接近的接地端、即电池组-。