This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381-Q1:VBATP 引脚和 VBAT_SAFING 引脚的钳位保护特性

Guru**** 2471870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588289/tps65381-q1-clamp-protection-characteristic-of-vbatp-pin-and-vbat_safing-pin

器件型号:TPS65381-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

您好!

我的客户遇到了 VBATP-Pin 和 VBAT_SAFING 引脚的钳位保护特性问题。

为了保护电池反向连接、客户在电池线路中串联使用二极管。
但当电池反向连接时、该二极管的泄漏电流为100uA。

此时 VBATP-Pin 和 VBAT_SAFING 引脚是否会因负电压而受损?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masahiko Shimizu、

    您的客户是否考虑在反向保护方案中使用具有低 Rdson 的 P/N MOS FET?

    -Raymundo Hernandez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymundo、

    感谢你的答复。
    不可以、他们没有考虑在反向保护方案中使用具有低 Rdson 的 P/N MOS FET。
    当然、我建议使用它。
    但在当前设计中、它们仅使用二极管。
    在这种情况下、客户希望知道器件是否损坏。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    二极管反向保护的小泄漏电流不应成为问题。 另一种选择是使用具有 NMOS 的电荷泵、该 NMOS 可提供较低的 RDS、如果需要、允许在电池上使用较低的输入电压、因为 FET 上的压降将小于二极管。 但是、如果这不是问题、则使用二极管进行标准反向阻断是可以的。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San、

    我补充一个有关这方面的问题。

    客户使用二极管在 VBAT 引脚处提供反向保护。

    当时、客户最近知道泄漏电流约为1mA。

    有问题吗?

    然后、直到 TPS65381A-Q1接受多少泄漏电流值?  

    此致、

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San、

    这方面的进展如何?

     此致、

    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san、您好、

    我们没有 TPS65381A-Q1允许反向电流的规格。 TI 不知道会导致1mA 的具体问题、但建议尽可能选择泄漏规格较低的另一个二极管、或在应用设计中彻底验证该二极管。 我们看到了一系列二极管、反向泄漏电流低至4uA、最高可达1mA。

    此致、
    Scott