This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 等效于 MP1584/MIC29150

Guru**** 2580435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603, LM46002, LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587044/ti-equivalent-to-mp1584-mic29150

主题中讨论的其他器件:LM43603LM46002LM53603

我正在设计一款 在汽车应用中将12V 降至5V 的产品。 我目前正在考虑将 MP1584降压转换器转换为 MIC29150线性稳压器。 MP1584的压降大于2V、这不会给我带来像 我在电池电压下降时那样的拖转情况下所希望的那样大的裕度。 目前我更喜欢 SOIC 或 DIP 封装。 温度范围-10至85摄氏度很好。

  1. TI 是否可以替代高频、低压降(<1V) MP1584?
  2. TI 是否有在一个芯片中集成了降压稳压器和线性稳压器的产品?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS54335可供您的应用选择。
    www.ti.com/.../tps54335-2a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在汽车应用中、SMPS 有许多考虑因素。

    1) 1)工作温度范围

    2) 2)发动机启动期间的压降电压

    3) 3)可能发生负载突降的情况下的最大输入电压。 (28V 额定电压的器件是否足够?)

    4)如果连接了反向跳线电缆、则输入路径受反极性保护。

    5) EMI 法规要求、例如 CISPR 25 (以及哪个级别?) 这可能决定开关频率和 EMI 滤波器要求。

    AP 说明 SNVA717和配套视频介绍了其中的几个主题。 但这并不是您所需要的一切、也不涉及 EMI。

    如果您使用线性稳压器来"清理" SMPS 的 HF 残余噪声;这种方法通常不适用于预算性能 LDO)。 如果线性稳压器用于3.3V 等其他较低输出电压轨、则这是另一个答案。

    您可能会看到 LM53603、 LM43603和 LM46002器件。 但希望在任何 SMPS 器件中添加一些 EMI 滤波。