This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:关于从 BQ Studio 获取日志

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592040/bq27220-regarding-taking-log-from-bq-studio

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:EV2400BQEVSW

大家好、

我们 尝试 记录在不同温度下的充电和放电情况、但在特定时间之后、EV2300每次 都报告 超时、 因此我们无法记录放电 情况、因此需要11-12  小时。  请建议 我们如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以与我们分享您的 EV2300 FW 版本吗? 您可能需要更新 EV2300的 FW 版本
    另一个选择是、您可以使用 EV2400完成测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Terry
    我没有 ev2400、因此请提供应更新的固件链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Terry

    EV2300的固件版本为3.1 c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    e2e.ti.com/.../7142.EV2300FW-Updater.zip
    这是用于下载 EV2300的 FW 更新程序的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Terry

    今天,我尝试更新 EV2300的固件版本,遵循您提供的上述链接,但 遇到 以下错误。 请 更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abishek、
    请确保您首先从以下链接安装 bqEVSW、
    www.ti.com/.../BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW

    安装 bqEVSW 会安装.ocx 组件

    ,然后在尝试更新 EV2300之前安装 EV2300的驱动程序。
    e2e.ti.com/.../1118928.aspx

    希望这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx