This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569输入短路&放大器;损坏

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589892/tlv62569-tlv62569-input-short-damage

器件型号:TLV62569

大家好、

我的条件:输入电压= 5V、输出电压= 1.2V、输出电流= 300mA

我有测试、 它将在负载 = 300mA 时使输入短路

这是我的电路。

当输入短路时、它具有8A 反向电流。 IC 将损坏。 您是否有任何解决方案可以减少或防止此问题???

什么是高侧 MOSFET 最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高侧 MOS 最大电流为3A、浪涌电流似乎会击穿 IC。 哪一个是输入源、即 VCC_5V-SATA 或5V-1V2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vental、
    感谢你的答复。
    因为我的客户有测试。 它会将输入引脚短接至 GND。
    当输入引脚对地短路时、TLV62569将损坏。
    您是否有任何解决问题的建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器 R17和 R 18的值是多少?  您是通过 VCC_5V_SATA 还是5V_1V2为 IC 供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、
    R17 NC、R18 = 0欧姆
    您是通过 VCC_5V_SATA 还是5V_1V2为 IC 供电? <= 0欧姆短路。 它具有相同的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为高反向电流的主要原因是当 Vin 对地短路时、电流从输出电容器通过高侧 MOS 的体二极管流向输入端。 因此、大电流将损坏高侧 MOS。

    为了解决此问题,可能需要在 Vin 和输入引脚之间添加一个二极管。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao Vental、
    谢谢、我在输入侧尝试了肖特基二极管。(在输入和引脚之间)
    它无法保护 IC。 TLV62569将在输入短路时损坏。
    我添加了其他一些解决方法、它可以降低功耗电压。
    但它无法解决根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当您将输入短接至 GND 时、电源和输入引脚之间带有二极管的输入的电流如何?

    并尝试在输出电容器后面移动反馈电阻器。 FB 引脚灵敏度很高。 可能会发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我了解、在测试期间、系统仍由 VCC_5V_SATA 供电。 这是对 GND 短路还是对系统中的任何其他电源轨短路?
    示波器图显示了 CH1上的电压。 您测量的是哪个信号以及探头的位置?