This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:设计确认

Guru**** 2562140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589322/bq24773-design-confirmation

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1BQ25703A

您好!  

根据我们的要求,我们选择了以下 TI IC (充电器+电量监测计)。 请提供您对"组件是否符合要求"的评论。 以便我们将采购评估板。

我们的要求:-  

适配器电压 - (10 -20) V  或 USB type -C (12V/3A 或15V/3A 或20V/3A)

电池配置- 3S1P  

电池电压和电流- 11.1V/3000mAh

系统持续电流- 2A ,系统脉冲电流- 4.7A,持续4秒。  

所选 IC:-  

Bq24773 - I2C、nvdc 充电器  

bq27542-G1 -电量监测计(JEITA 兼容)

之所以选择 NVDC 充电器 、是因为我们可以选择使用 USB Type-C (12V/3A 或15V/3A 或20V/3A)代替交流适配器。 当使用12V/3A Type-C 电源时,系统电流= Type-C 适配器电流+电池电流。

示例-系统脉冲电流为4.7A (持续4秒 ),Type-C 适配器(12V/3A)无法提供系统总电流,它可以从电池汲取额外电流。  

随附系统方框图,请提供您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    11.1V 是最大充电电压吗? 您使用的是什么电池化学成分。

    通常、锂离子电池的电压为4.2V/节。 3S1P 配置将具有12.6V 的最大电池充电电压。  

    对于使用 bq24773的12V 输入电压、它无法将电池电压充电至12.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是锂离子电池。 您是对的,因为12V/3A C 型电源在我们的应用中不有用。 我刚刚介绍了 USB Type-C,新标准建议标准化电压为5,9,15,20V/3A。 因此、我们需要使用15V/3A 或20V/3A。

    如果我们要使用15/3A 或20V/3A,那么在上述设计中不会出现任何问题????????????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、请就在上述设计中使用任何滤波器(LC)进行噪声抑制给出您的意见。

    充电器开关频率- 600kHz
    12V 升压转换器开关频率- 600kHz
    具有电弧的5V 降压转换器- 600kHz
    3.7V 降压转换器开关频率- 340kHz

    如果我们在上述设计的布局(根据充电器 IC、电量监测计、转换器数据表进行布局调整)中小心谨慎,仍需要 LC 等输入滤波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于"如果我们使用15/3A 或20V/3A、那么在上述设计中不会出现任何问题"、是的。
    有关输入滤波器设计、请参阅数据表的"输入滤波器设计"部分、了解详细说明。

    您的日程安排是什么样的? 我们有一个新器件、可在下个月末发布的全范围 C 型电压下工作。 如果这符合您的项目计划、并且您有兴趣、请联系您当地的 TI 销售团队以获取更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一些时间等待,现在我们处于评估模式。 我对上述设计有最后的疑问。

    充电器-功率耗散
    输入电压- 15V
    输出电压- 11.1V
    输出电流- 4.235A、
    IIN - 3A
    效率- 90%
    Rthja - 33.3.
    PD =(15*3)-(11.1*3.64)= 4.6W
    TJ =(4.6* 33.3)+25 (Ta)
    = 178C

    它不仅仅是实际的结温,我的计算是否错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24773是一款具有外部 FET 的充电控制器。 功率损耗主要在高电流流经的开关 FET 上。 高电流路径不会通过 bq24773。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing Zou、

    我有一个关于热性能的问题。 例如,电量监测计未监测正确的电池温度,电池温度高于规格。 充电器将继续为电池充电........ 如何保护它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、bq24773是主机控制的从器件。 我们所有的主机控制型充电器都没有独立的电池组温度监控功能、因此当电池组温度超出窗口时、它无法暂停充电。 主机控制型充电器依靠主机监控电池组温度、并向充电器写入暂停充电的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是多节主机控制型充电器没有 TS 监控功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、

    我刚刚看到了来自德州的新充电器 IC (BQ25703A)。 如果我将使用 USB Type-C 源通过 BQ25703A 为电池充电、则无需使用 Type-C PD 控制器来协商功率级别。

    谢谢
    Srinivas