This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:非50Hz / 60Hz 应用中的电流谐波

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28060, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589401/ucc28061-current-harmonics-in-non-50hz-60hz-applications

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28060UCC28063

我有一个将 UCC28061用作 PFC 的500W 转换开关原型。 我的原型在50/60Hz 下具有良好的谐波性能、但我也需要在航空电子设备360-800Hz 上运行。 我注意到、随着线路频率的增加、电流 THD 会有所下降。 过零后电流中的一个凸点最明显地说明了这一点。 请参阅随附的文件

我对根本原因的怀疑如下:

UCC28061根据图23应用额外的导通时间来补偿 MOSFET CD 等 然后将其馈送到 PLL 中  

2、过零会导致额外的导通时间过大、PLL 的响应时间有限。

3.过零后、PLL 需要有限的时间返回到正确的导通时间、并保持超出所需的延长导通时间、从而导致电流高于预期。

在50/60Hz 下、PLL 的速度基本上足够快、这样不会成为问题、而不是500Hz 下的问题。  

为了测试这个想法、我构想了一个简单的电路、其中 VinAC 引脚正常由输入分压器馈送、但我还将一 个超高值电阻 连接到该引脚、该引脚连接到直流电源。 因此、我可以上下调节此额外电源、以在 VinAC 引脚上强制施加直流失调电压。 这明显改善了这种情况。 我相信,通过这样做,我已经阻止了大量额外的导通时间的应用。 正如预期的那样、我施加的直流偏移越大、峰值就越小、但由于 MOSFET CD 未得到充分补偿、平点就越大。  

因此、如果您对以下内容提供一些反馈、我们将不胜感激:

1.我的逻辑是否正确?

2.如果确实是一个 PLL 压摆率问题、可以通过任何方式更改吗?

或者、使用超过50/60Hz 的 UCC28061不是一个好主意吗? UCC28060或28063有什么优势? 我所能说的最大差异并不涵盖任何类似的内容。

通过上述修改、我几乎可以达到我的谐波要求(明显比 EN61000-3-2严格)。

e2e.ti.com/.../UCC28061-harmonics.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 UCC28061、我已要求我们的应用工程师之一回答您的问题。 您很快就会看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David

    首先,我对迟迟不能回复您表示歉意,因为我是出差的。

    我认为您的逻辑是正确的、您的失调电压调整修改符合我的预期。 遗憾的是、没有方法可以更改 PLL 压摆率以针对500Hz 运行进行优化、如果您更改为使用 UCC28060或 UCC28063器件、我认为没有任何区别。 但是、您几乎可以满足谐波要求。

    鉴于您已经优化了失调电压调整、您还可以尝试其他一些操作:
    增大 PFC MOSFET 的漏极/源极电容-尝试添加50pF 或100pF。 您将会产生额外的开关损耗、但交叉失真应减小。
    提高 ZCD 对零电流事件的响应速度-尝试尽快将 ZCD 信号输入控制器。

    请告诉我您的使用方式。

    此致
    Colin