This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:DIDn't 响应来自 MCU 的 I2C 地址请求(无 ACK)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590693/bq25121-didn-t-response-on-i2c-address-request-from-mcu-no-ack

器件型号:BQ25121

你(们)好 我的代码与 BQ25121通信

#define BQ25121_ADDR0x6A


I2C_GenerateSTART (BQ_I2C、ENABLE);
while (!I2C_CheckEvent (BQ_I2C、I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)}}

I2C_SendData (BQ_I2C、0xD4);
while (!I2C_CheckEvent (BQ_I2C、I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSAD){}
// I2C_Send7bitAddress (BQ_I2C、BQ25121_ADDR、I2C_DIRECT_Transmitter);
// while (!I2C_CheckEvent (BQ_I2C、I2C_EVENT_MASTER_TRANSMIT_SELECTED){\f429

)}、GenerateI2C (BQ_ETOP_MODE_MODE_SELECTED);}while (生成 I2C_ENABLE 

发送地址后、程序未响应。  

CD 设置为高电平、以在从 BAT 工作时激活 i2c。 BQ25121的最小连接是什么? 原理图中未介绍 I2C 上拉电阻、但它们存在(2k2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、有人可以帮助我吗? 有人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很抱歉耽误你的回答。 看一下原理图、有很多东西缺失、直流/直流转换器的电感器和电容在哪里? 它们是否位于原理图上的不同页面?

    I2C 上拉至什么?  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、thx 表示您的回复。
    在"I2C 上拉"中、我是指该电阻器连接在 i2c 时钟和数据线路与3.3V 之间。
    有关漏电感器和电容的更多信息、原理图中描述了我使用的 BQ 的所有组件(i2c 的两个电阻除外)。 因此、我询问了 BQ 的最低要求、以便开始充电并通过 i2c 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    如果您需要其他信息、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么? 原理图是否错误、或者可能是解决 BQ25121的问题?