This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:来自的泄漏电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590256/tps2411-leakage-current-from

器件型号:TPS2411

你(们)好

   我们发现 TPS2411 (ORing FET)在 V12 (电源轨 A)存在 V12_AUX (引脚 C) 且 V12关闭时具有泄漏电压(~700-800mV)。
 
PR3552移除后、泄漏电压将出现不可恢复的情况。  漏电路径看起来像是从 VDD 到 A (引脚11)。

它如何提供从 Vdd 到 A (引脚11)的泄漏路径?  
  

有解决 方案吗?
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    很抱歉耽误您的时间、我希望您能通过电子邮件与我们的团队解决此问题。

    总的来说、从输出到输入的泄漏电流对于 ORing 控制器很常见。 内部反向比较器电路将存在一些泄漏电流。 然而、在不同 IC 之间看到的泄漏电流大小会有所不同、如果需要重点关注反向泄漏电流、则可以更仔细地设计一些泄漏电流。

    在这种情况下、移除 PR3552会移除 IC 的电源(VDD)。 因此反向比较器模块将不再工作、因此泄漏路径可能不再存在。 但是、如果使用电流探头对电路进行进一步修改、我相信大多数泄漏电流是通过 C 引脚而不是通过 VDD 的。

    总体而言、泄漏电流足够小、不会损坏 TPS2411 IC。 但是、如果泄漏导致系统无法再满足其规格的问题、则可能可以使用 BJT 作为开关、以断开 VDD 并在需要进入低泄漏状态时切断器件电源。

    谢谢!
    Alex