This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020-Q1:启动时间

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020EVM-487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619852/tps63020-q1-start-up-time

器件型号:TPS63020-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS63020EVM-487

你(们)好

我们的客户将估算启动时间。

但是、数据表上没有延迟(启动)时间的规格。

我们如何估算以下延迟或启动时间? (计算或最大值。)

条件) Vo=3.3V、Io=0A、Co=67uF (所有温度范围)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动时间取决于许多参数、包括电源电压和电源的输出阻抗、因此无法轻松预测。 您可以在数据表中的图16或图17中获得时序及其变化的指示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    感谢你的答复。

    我知道启动时间(即 Vout 的斜升时间)取决于许多参数。
    但是、开关启动点和 VIN UVLO 之间的延迟时间在 IC 内部定义。 是这样吗? 如果是、您能否提供该延迟时间?

    另一方面,如果不是,延迟时间(VIN 的 UVLO 和开关的起始点之间)取决于什么?
    因为在图16和图17中、延迟时间看起来彼此不同。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这两张图片显示的延迟时间相似、约为50us、只是时间分辨率不同。 但它与 UVLO 无关、与 EN 变为高电平相关。 对于 UVLO、它应该类似、但我希望器件开始运行时的低电压会更慢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我很抱歉。 我错过了时间分辨率。
    如您所述,它与 UVLO 无关,但我们可以估计它大约为50us。 (仅在本例中。)

    >但我希望,由于器件开始运行时的电压较低,启动速度会较慢。

    它是否取决于 VIN 和 VINA 电压?

    我认为、由于许多参数都是相关的、因此很难预测上升时间。 但是、至少我们需要估算低电压下的延迟时间。 您能否提供该时间及其在低电压下的变化(在最坏的情况下)?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为延迟时间随电源电压的变化很大、但输入端的可用能量确实如此。 因此、我希望在您的设计中具有的最低输入电压下启动时出现最坏的情况。 我建议在您的系统中进行启动测量并使用结果、从而增加一些裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    感谢你的答复。

    我在 TPS63020EVM-487的应用手册中找到了波形。

    图1显示了 EN 和 Vout 起点之间的延迟时间约为4ms。  

    (它与数据表(=50us)有很大不同。)

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvu365/slvu365.pdf

    我知道 Vout 的斜升时间取决于许多参数(正如您提到的)。 但是、我不知道如何估算 EN (或 VIN UVLO)和 Vout 起点(=开始到开关)之间的内部延迟时间。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这只是一个很好的示例、说明了启动时间对许多参数的依赖性。 图中显示了启动至电子负载的情况。 我想电子负载的控制电路定义了曲线和时序。
    器件中的内置启动序列会导致从 EN 变为高电平到启动开关的延迟约50us。 器件开始切换后、用于保护器件的所有控制功能立即处于活动状态、并可以根据器件输入端和输出端连接的内容定义器件的行为(数据表中的第9.3.2和9.4.1节)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    感谢你的答复。

    >器件中的内置启动序列会导致从 EN 变为高电平到启动切换的延迟约为50us。 设备启动后>切换用于保护设备的所有控制功能即处于活动状态,并可以根据设备输入端和输出端连接的内容定义设备的行为(>数据表中的第9.3.2和9.4.1节)。

    我理解您的解释。 启动切换后、它会将启动时间与许多参数相关。(如您所述以及第9.3.2和9.5.1节)但是、我的观点是关于开始切换之前的延迟时间。

    特别是,当 EN 连接到 VIN 时,延迟时间将如何。 我认为、当 VIN 超过"启动的最低输入电压"时、器件将开始工作。 (EN 阈值低于 VIN 阈值。 在这种情况下、它取决于 VIN。)
    然后、它的延迟时间(50us)与 EN 连接到 VIN 时的延迟时间相同。 我的理解是否正确?

    如果延迟时间比斜升时间短得多、这是可以的。 我们担心的是,延迟时间(在开始切换之前的时间)将会超出预期。(例如,几毫秒或更长时间)
    *我不明白为什么图1 (上图)花费了这么长的延迟时间... 我认为 EN 必须与该配置的 VIN 绑定。

    我很抱歉提出了很长的问题。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图仅显示 VIN (或 EN)和 VOUT。 您无法看到器件正在开始切换。
    通过将输入电压增加到 UVLO 阈值以上或将 EN 切换为高电平、启动器件之间不会有任何差异。 将 EN 切换为高电平更容易预测、因此更适合进行精确测量。
    我现在很好奇。 为什么几毫秒延迟如此重要? 我认为、只有在所有连接的电路的电源电压稳定后、启动或复位这些电路更安全。 这将通过 PG 变为高阻抗来指示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    我很抱歉我的答复有延误。

    我向客户推荐了您的答案。 希望这个答案能帮助客户的问题。
    (关于您的好奇问题,我认为,如果包括最坏情况变化在内的延迟时间比上升时间短,那么延迟不成问题。 但是、如果延迟可能超过50us 或几毫秒、则会引起关注。)

    请关闭此问题。 (我将再次询问我是否从客户那里获得了额外的问题。)

    感谢你的所有帮助。

    此致、
    本志本