This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z100-G1:电量监测参数计算器帮助

Guru**** 2407150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GASGAUGECHEM-SW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616969/bq34z100-g1-assistance-with-gauging-parameter-calculator

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GASGAUGECHEM-SWBQSTUDIO

GPC 支持、

随函附上我提交给全球调查委员会的报告和我收到的报告。  它说:“最佳化学 ID:最大6100       最佳化学 ID 偏差,%:100”和“准确度误差:偏差太高,很可能是由于数据中的异常。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划”。  我希望将这些电池组设计(5节串联的 FDK HR-DU 电池)与 bq34z100-G1配合使用。

我应该继续使用推荐的化学 ID (6100)、或者我的数据是否存在问题、我应该先纠正?  如果我继续使用6100、您认为电量监测计工作正常吗?

谢谢、

Paul.e2e.ti.com/.../FDK-HR_2D00_DU-submission-7.zipe2e.ti.com/.../FDK-HR_2D00_DU-submission-7_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    否您不能使用化学 ID。 误差为100%、大于所需的3%。 在查看报告时、报告显示"警告:初始和最终 DOD 之间的差异小于90% dDOD_%= 88尝试降低放电率"

    因此、这意味着您没有至少90%的电池放电容量。

    我建议将电池充电至数据表中规定的最大电压、并放电至规定的最小电压、同时使用低于 c/10的放电率。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx 您好、感谢您的帮助。

    我在报告中没有发现这种警告、这很有帮助。

    我已经尝试过(这次使用较小的3Ah 电池组)、并确保电池充满电、然后 e2e.ti.com/.../FDK-HR_2D00_DU-submission-8.zipe2e.ti.com/.../FDK-HR_2D00_DU-submission-8_2D00_report.zipheavily放电(小于0.7V/电池)。  最大  偏差现在已从100%增加到 101.53%、但这次底部没有有用的警告。

    您能给我一个线索、告诉我哪里仍然出错了吗?  文件已附加。

    谢谢、

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    这些是什么类型的电池? LFP? 如果它们不是锂离子磷酸盐电池、那么为什么您每节电池的充电电压仅为3.8V? 此外、您的充电数据没有任何分层。 您正在充电至特定电压(7.375V)并突然切断充电。 为电池充电时、必须使用 CC/CV (恒定电流、恒定电压)才能让电池正常充电。 此外、您还需要按照电池制造商数据表中规定的电压进行充电、同样也要进行放电。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、您好、感谢您的快速响应。

    这些是五节串联的镍氢电池、以恒定电流充电。 正在使用-dV/dt 方法终止充电:您可以在充电停止之前看到电压轻微下降。

    根据制造商的数据对电池进行充电和放电。

    再次感谢、
    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    感谢您的澄清。 有道理。 我已将数据转发给算法团队、因为该工具似乎无法处理镍氢数据。 在我听到反馈后、我会告诉您。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、您好、您好吗?  如果不是、是否有办法在不使用 GPS 工具的情况下继续?

    谢谢、
    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉耽误您的回答。 我们的算法团队做出了回应 、但我找不到或记住您的帖子、无法给出回应。 感谢您的回复。

    我已附上我们的算法团队更新该工具后返回的结果。

    请注意、对于镍氢电池、镍镉电池和铅酸电池、我们无法预期3%的精度、15%的精度更有可能达到预期。

    e2e.ti.com/.../3404.GPC_5F00_report.txt

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx。  如果我重新提交我的数据,我现在也会得到“最佳化学 ID:6112”。

    我刚刚尝试在 bqStudio 1.3.54版中选择此化学 ID、但提供的最高 ID 编号为6108。  我刚刚尝试应用最新的 GASGAUGECHEM-SW (sluc564dm.zip)、但根据 bqStudio、"zip 文件包含的文件比安装的文件旧"。

    如何获取 Chem ID 6112的数据?

    再次感谢、
    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul
    您是否尝试过此操作。 上次更新日期为2007年第7页


    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、这是我提到的文件:sluc564dm.zip

    已附上“Help->Chemistry Updater (帮助->化学更新程序)”错误信息。  我尝试删除化学目录并将其替换为 ChemistryUpdate.594.zip、但下次启动 Battery Management Studio 时、未列出化学物质。   在 sluc564dm.zip 中是否应该有两个不同的化学更新?  包括更新593和594。 也许这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    您是否删除了化学目录、然后使用 bqStudio 帮助下拉菜单上的化学更新程序将 sluc564dm.zip 导入到程序中? 这应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当您打开下载的 chem 更新程序文件时、请按如下所示复制内容、并将其替换到 bqstudio 的相应文件中。

    谢谢

    Onyx