This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250 CAN 和#39;t working normal?(BQ24250:BQ24250 CAN 和#39;t 正常

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617453/bq24250-bq24250-can-t-working-normal

器件型号:BQ24250

降级器、

当只使用电池连接 到系统时、BQ24250有时无法工作、我使用万用表测试 SYS 和 LDO 引脚的电压、电压为0V;  如果 我 将适配器插入 Vin 引脚、BQ24250可以正常工作、 此时 我移除适配器、BQ24250可以恢复工作、那么我不知道什么原因 BQ4250会不会及时地出现问题? 它就像进入 sysoff 模式、但我不会操作 寄存器使用代码。 您能给我一些解决问题的建议吗? 非常感谢。

此致、

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacking、您好!

    连接电池时、TS 是否连接到电池的热敏电阻?  如果您不允许热敏电阻连接到 TS 引脚、IC 是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:

    感谢您的回复。

    这种现象并不经常发生、因此我不知道会导致这种现象的原因。 请参考下面的原理图。 非常感谢。

    此致、

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:

    您能给我一些设计建议吗? 非常感谢!

    此致!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶升、

    我们最近发现、一些较新的电池保护 IC (电池内部)在其热敏电阻连接器上具有较大的(>1000pF)电容器。  在插入电池时、如果在 BAT+和 BAT-之前先进行 TS 连接、则 TS 可能会被拉至-0.3V 以上的负极。  发生这种情况时、IC 会意外进入 SYSOFF 模式。    在 TS 引脚与 GND 之间放置一个小型肖特基二极管、应可防止出现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:

    好的。 感谢您的建议! 我将尝试这样做。

    此致、

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢,案例已关闭。