This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:增加两个 LDO 上的纹波电压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798, LP38798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621323/lp38798-increasing-ripple-voltage-over-two-ldos

器件型号:LP38798

嗨、大家好、

我处于主理的最后阶段、我的电源管理有问题。 从19V 电源适配器到 ADC 和 DAC 的无纹波电压、我想进入三个条纹、但电压纹波增加了、我不知道原因。 我认为 PDF 是自解释性的。 我在测量点留下了一些评论。 顺便说一下、在 WebBench 中、我在链的末端有一个 UV 纹波。 我希望有人能告诉我我我的错是什么? 谢谢您的建议。

e2e.ti.com/.../Problem.pdf

e2e.ti.com/.../1172.Schematic.pdf

对于私人邮件、请使用 S0539403@htw-berlin.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    您的 pdf 仅提供非常有限的信息。 为了提供任何建议、我还需要您分享您的原理图。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图是否满足您的所有需求? 如果您需要更多信息/描述、请不要犹豫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    原理图是我开始评估所需的。 如果我需要更多信息、我会告诉您。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您对我有什么好的信息吗? 或者 我是否犯了致命的错误?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我现在得到了您的原理图。 很抱歉由于美国假期而延误。 我目前正在查看您的原理图、很快就会回来。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我已经在您的原理图中查看了您的 LP38798、并在此处添加了一些注释:

    第二级的输入电压= 6.1V、输出电压= 5.677V、LDO 的余量为421mV、这就足够了;但第三级的余量仅为397mV、LDO 可能会进入压降状态。 800mA 时的数据表最大压降规格为420mV。
    2.我不确定您使用的电阻器是什么、如果您对精度有顾虑、请考虑使用精度为0.1%的电阻器。
    3.考虑增大输入和输出电容器的尺寸。 数据表建议最小输入电容为1uF、输出电容为10uF;1uF 电容和10uF 电容可能无法在使用电容器的电压下提供足够的电容、请查看电容器数据表。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我是否可以从控制器消耗太少的电流并使其消耗电流? 我已经考虑了您的其他要点、但我要检查、通过订购的评估板了解电容器的相关性。 然后再焊接到 PCB 上。
    感谢您的建议、现在我知道我的工作中没有任何一般问题。 如果我解决了这个问题、我会写信给您。
    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    €、LP38798EVM 评估板推出了大约50 μ A 的产品。 我做了一些测试、结果很差。 此外、问题不在于我的布局、容量太小以及空间太小。 我在6V 至15V 范围内测试了输入电压、没有任何变化。 安装的容量超过了足够的容量。 µF 为11 μ A、µF 为20 μ A。
    下面的测试是在300mA 负载和 Vin ~6.3V 的情况下进行的。我使用 PicoScope2205MSO 以12位分辨率捕获信号。

    下面 是一个 Webench 计算示例、其中包含不可访问的值。 这里仅是放置在我的设计中也使用的电容器。

    100kHz 时的 µV 纹波为65mV、输出为21 μ A。 这是最佳的运算点、但在我的情况下、器件为什么会增加纹波? 我不知道。

    我认为该器件不能被称为超低噪声和高 PSRR。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     您提到的 PicoScope2205MSO 只有8位分辨率、您是否有其他可尝试收集数据的仪器?

    此致、  
    Jason