This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:电池充电查询

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614562/bq24166-battery-charging-query

器件型号:BQ24166

您好!

我们将 BQ24166用于我们的项目之一。 我们使用3.7V 锂聚合物电池进行充电。 我们发现、电池充电到100%需要花费大量时间。 当我们在充电12小时后检查电池时、电池电压仍然显示为4.17V。 它未达到4.2V 的完整电池电压。  由于在我们的案例中、电池寿命非常重要、您可以就此问题发表评论。 我们如何才能实现4.2V 的完整电池电平。

由于我们的某些器件的工作电压最低为3.3V、因此我们使系统的工作电压介于3.4V 至4.2V 之间。 因此、我们将3.4V 作为电池低电平、将4.2V 作为电池满电平。 我们的方法是否正确? 您能就此发表评论吗? 连接充电电路和电池规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:

    很遗憾听到您遇到问题。 /CHG 引脚为低电平(表示仍在充电)还是高阻抗(表示充电终止)? 这是25°C 吗? 如果/CHG 引脚为高阻抗且环境温度不是25°C、则4.17V 在整个温度范围内处于4.16V 至4.24V 的 IC 电池稳压容差范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的回答。 /CHG 引脚仅指示为低电平。 电路板温度将高于25°C。 此外、如果我们将其保留几天、我们可以看到 CHG 引脚变为高电平。 您能在我们实施的计划中看到任何问题吗? 当我们从外部为电池充电时、电池的充电电压将超过4.2V。 因此、必须是充电 IC 才能将其充电电压限制在4.2V、ryt? 请就我的理解发表评论。
    此外,请澄清我的疑问。 在充电阶段 A、CHG 引脚处于高电平、一旦充满电、它将变为低电平。 如果电压再次降至4.2V 以下、充电很快就会启用? CHG 引脚将处于高电平?
    我们尚未提供 NTC 引脚。 我们在 TS 引脚上提供了电阻分压器选项。 这些会影响充电性能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用 TS 功能、则 TS 引脚需要一个大小相等的电阻分压器、从 DRV 到 TS 接地。  充电    期间、/CHG 引脚应处于低电平(例如、允许电流流经 LED 接地并导通)、并 在终端或故障状态下变为高阻抗(HiZ)。  充电器为电池充电至 VBATREG、VBATREG 典型值为4.2V。  有一个安全计时器通常会在6小时后过期 、并会导致/CHG 引脚更改为 HiZ。

    如果 BAT 引脚和电池之间存在高阻抗(包括内部电池阻抗)、 则在恒压(CV)模式下花费的时间会延长。  当 V (BAT)= 4.17V (1V/div)和 1ms 时间刻度时、您能否提供 SYS、BAT 和 VIN 的示波器截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们已对电池充电行为进行了彻底检查。 以下是我们的观察结果。

    电池从3.7V 进入充电模式。 充电通过2A USB 适配器完成。 我们持续为其充电约6小时、当它达到4.181V 时、/CHG 引脚变为高电平。 但有时电池电压会降至4.7V、但仍由外部适配器供电。 我们观察到、/CHG 引脚变为高电平后不久、即使连接了输入电源、电池也会开始放电。

    -充电停止后不久电池放电的行为是否正常或是否有问题?

    -通过 USB 和 VIN 电源充电是否有相关性? IUSB 限值为900mA。

    在下方、当 CHG 引脚处于高电平和低电平时、我将共享电压值。 请查看并评论此问题。

    由于我们在 MSO 中遇到偏移问题、我将在更正后发送范围截屏。

    1)。 而 CHG 为低电平

    VSYs=4.236

    VIN=5.071

    VBAT=4.181

    2)当 CHG 为高电平时(半小时后不久)

    VSYS_4.143

    VIN=4.878

    VBAT=4.181

    下面是充电时拍摄的示波器画面。 Vbat 的实际值为4.18V。 示波器触发值的偏移为0.01~0.02V。 更正后的值将很快共享。 但请就上述放电问题发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:

    根据上面的示波器图以及 SYS 上的四阶波形和 VIN 上的尖峰、我看到 IC 已激活反向升压预防电路、如数据表第23页所述。 当该电路激活时、BAT/SYS 引脚消耗更多电流。 充电器可能无法在 ITERM 处精确终止或报告终止、但会将电池电压保持在再充电电压(4.2V-120mV)和完全充电电压之间。 反向升压保护功能可通过连接或内部电阻较高的电池更频繁地激活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们在不同的用例中检查了电池性能。 我们发现、当我们将充电电流增加到1.6A 时、充电速度很快。 但我们发现、在/CHG 变为高电平后、当我们检查电池电压时、它为4.10V。 /CHG 变为高电平后、电池没有反向电流。 但在另一个测试用例中、我们看到、当 Vbat 电压变为4.18V 且/CHG 变为高电平时。 但是、在这种状态后、即使存在输入电源、电池到器件的电流也为30mA。 您能否对这两个测试用例进行评论? 这种行为的可能原因是什么?

    此外、您能否提出一些解决反向升压预防问题的技巧或解决方案? 我们需要注意的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johny、

    首先、您是否有从 BAT 引脚到电池的电流表? 如果是,请将其卸下,替换为小电阻器(0.01ohm - 0.1ohm),并使用电压表对其进行测量,以测量电流或使用示波器电流探头。 串联电流表的电阻和/或自动范围过大、这会导致任何电池充电器出现问题。

    关于当电池电压为4.10V 时/CHG 变为高电平的问题(假设未安装电流表)、您是否正在测量 IC BAT 和 GND 引脚上的电池电压? IC 的恒压模式只能调节充电器 BAT 引脚上的电压。 此外、TS 引脚的电压是多少? 如果 TS 引脚为低电平、表示电池温度较高、则稳压电压会自动降至4.10V。 根据第24页 d/s 页的表4、/CHG 指示器仅在第一个充电周期(即施加输入电源后充电)期间变为低电平。 如果您移除并更换输入电源、/CHG 是否会更改状态?

    关于 V (BAT)= 4.18V、/CHG 为高电平并且 BAT 引脚中的电流为30mA、如果 SYS 上的波形与您之前的帖子(和 d/s 图25在 d/s 第23页)中的波形相似、则 IC 处于反向升压保护状态。 但是、我从未见过 IC 在反向升压保护中消耗高达30mA 的电流。 降低电池从 BAT 引脚到电池连接的电阻/阻抗可降低进入反向升压保护的可能性。 增加终止电流是降低进入反向升压保护的可能性的另一种方法。 ~具有 ITERM Δ L=10% x ICHRG 的独立 bq24166、增加 ITERM 的唯一方法是在电池达到恒压模式后增加 ISET 电阻器。 这至少需要一个额外的晶体管和一些电阻器才能实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    当我们在充电期间使用电池进行检查时、以下是我们的观察结果、其中包括您的查询的响应。

    我们开始使用3.125V (独立电池电压)为电池充电。
    当连接到5V 输入电源进行充电时、电池的充电电流为0.88A、Vbat = 4.187V。
    4小时后、Vbat 达到4.192V。 5小时后、我们检查了 Vbat 电压为4.10V、/CHG 被拉高。 TS 引脚为2.48V。
    但是、当我们对器件进行下电上电时、/CHG 引脚再次变为低电平并再次开始充电。 一小时后、/CHG 引脚变为低电平、此时 Vbat 大约为4.12V。 当重新连接输入电源时、CHG 引脚再次变为低电平、当 Vbat 为4.133V 且 CHG 为高电平时、它继续充电一小时。 之后、当重新连接输入电源时、CHG 没有变为低电平。 提到的所有 Vbat 电压都是 IC Bat 引脚上的电压。 当移除电池后测量电池时、电池上的电压为4.133V。

    这种行为的原因可能是什么? 是否有线索? 电池在这方面是否起作用? 我们现在使用不同的电池进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johny、

    通过从 BAT 引脚到电池的高阻抗连接(包括电池本身的阻抗)、反向升压电路激活并防止充电器完全充电。 您在上一帖子中包含的屏幕截图确认反向升压电路处于活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我们将其用于门铃器件应用。 当我们将其直接连接到 Chime 电源时、我们可以看到 Doorbell 蜂鸣音在一个点上通电并响铃。 当电池电量低且电池电压约为3.5V 时、会发生这种情况 因此、为了避免这种情况、我们将充电电流限制设置为490mA。 但在这种情况下、电池充电时间更长。 因此、我们将充电电流限制增加至1.5A。 但在这种情况下、当电池电压低于3.5V 时、蜂鸣声开始响铃。 这是我们的问题。
    因此、为了避免这种情况、我们计划在移动时更改 ISET 充电电流限制电阻器。 IE 在连接蜂鸣音电源期间、限流电阻(Riset)将为1k (490mA 充电电流)、在 USB 充电期间、Riset 将为300 Ω(1.633A 充电电流)。
    我们计划使用 SPDT 开关在这些电阻器之间进行切换。 我想知道你对此的评论。 这是一个好解决方案吗?
    在工作条件下更改电阻器是否存在任何问题?
    这是否会在充电过程中导致任何其他问题?
    充电 IC 如何识别限流电阻器? 是在初始充电期间还是在经常间隔期间进行检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    动态更改 ISET 电阻不是问题。  ISET 电流/电压始终是充电电流的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    由于我们面临铃声振铃问题、我们计划降低充电电流。 这是为了降低电荷电流。 为此、我们计划将其设置为300mA 或更低。 但在数据表中、Icharge 的工作范围被称为550mA 至2500mA。 如果我们将其设置为低于建议的550mA 电流、是否存在任何问题。 这将如何影响电池和 IC 性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johny、

    TI 不会在数据表中测试低于550mA 的充电精度。 IC 仍会充电和终止、但充电电流和终止精度会更差。 我没有任何有关在较低充电电流下充电和终止的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff 的帮助。
    我们将该器件设计为门铃。 我们计划进行认证。 我们计划获得加州能源委员会 C 认证。 对于 BQ24166充电器 IC、是否有任何与此相关的文档。 此外、在使用此 IC 进行认证时、我们还需要注意任何事项。 您对 IC 认证有什么意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johny、

    遗憾的是、我没有与加利福尼亚能源委员会 C 认证相关的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们计划进行认证。 那么、我们想知道 BQ24166 IC 是否通过了认证或是否是预先认证的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24166尚未通过 TI 认证、我不知道有客户在其系统中认证了此充电器。 充电器是在2011年开发和发布的、我认为、它在认证之前。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否有类似 BQ24166的其他电池充电 IC 已通过认证? (CEC 认证)