This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:环路响应问题

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620344/tps53647-loop-response-question

器件型号:TPS53647

您好!

我正在考虑测量两相 TPS53647设计的环路响应。

 

在《TPS53647 EVM 用户指南》SLUUBA9A 的第6.2节中、介绍了测量 TPPS53647环路响应的位置和方法。  

 

即在 J8上进行扰动、然后在 J7和 J8之间测量输出。  J7为 Vout、J8为 VSP/VSN。

 

我们在反馈路径中有一个处理器、如下所示。  我只是在寻找验证我是否走了正确的道路。

 

  • 使用隔离变压器注入 VSP 和 VSN 之间的扰动。
  • 测量 R1上的结果

 

是这样吗?

 

 

 谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    听起来、您只需一件事情、就可以在正确的路径上节省成本。 扰动信号在10Ω Ω 电阻器 R64上注入、而不是从 VSP 注入 VSN。 在用户指南的第6.2.1节中、将 NA 信号从 J8+放置到 J7+、该信号位于电阻器两端。 这是一个小差异、但很重要。 这样、扰动根本不会发送到 GND、因此可以正确测量环路。

    然后、将根据第6.2.1节的其余部分从 VSP 到 VSN 放置您的 NA 探头。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    我们在当前设计中使用双相、因此我们将按照建议将 CSP3和 SCP4绑定到 V3R3。

     

    相位问题是两相处于双相模式时的相位关系(交错)和三相处于三相模式时的相位关系。  根据数据表、答案是360/n  因此、在双相模式下、以180°的间距和三相模式进行切换时的间距为120°。  您可以为我确认。

     

    我们通常想知道设计的环路补偿响应…  我有一个 TPS53647 Webench 电路、但它不允许我进行环路补偿或波特图。  Webench 只能执行四相。  那么、对于60A 双相设计、我们可以将环路补偿用作四相120A 吗?

     

    对于600kHz 的开关频率、数据表中列出了39KOhm。  39K 不是标准值、而39.2K 是标准值。  我们可以使用39.2K 标准值吗?  器件对该值的敏感性如何?  

    谢谢、

    David