This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:插入尖峰会导致栅极错误导通

Guru**** 2607825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619166/lm5067-insertion-spikes-cause-gate-falsely-turn-on

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

您好!

LM5067用作热插拔控制器。 将其插入背板时、VIN (-48V)总线上会出现一些电压尖峰。 这些尖峰会 导致栅极引脚错误导通、并且 MOSFET 导通、从而产生浪涌电流。

根据数据表、栅极引脚应在 POR 前被拉低110mA 电流。 但波形看起来栅极在该时刻打开。

您能告诉我您的意见吗?

连接了 SCH 和波形。

非常感谢。

Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian Zhao、

    此问题已通过电子邮件解决。 问题是 IR2910 FET 的 CGS 与 CRSS 比率较差(13:1)、导致栅极电流注入、并且当插入导致 DS 上的 dv_dt 较高时 FET 导通(非常类似于相位变为高电平时同步降压稳压器的击穿情况)。 使用更好的 TI CSD19536KTT (200:1)解决了这一问题。

    Brian