This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:插入充电适配器时出现异常行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, CSD18543Q3A, CSD17308Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621168/bq40z60-unusual-behavior-when-charging-adapter-is-plugged-in

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3ACSD17308Q3

当充电器未插入时、系统功能通常是可靠的、但当20V 充电器插入或拔出时、系统行为不稳定且无法预测。 通常情况下、即使电池具有足够的容量/电压来维持系统负载要求、单元也会完全关闭。 当电池主动充电时、我们会注意到随机复位类型行为。 我们已经尝试对 BQ Studio 设置进行了一些更改、但尚未修复。 这是 BQ40Z60的常见问题吗?  我应该寻找什么来引导我了解正在发生的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这是 EVM 的行为方式还是您的电路板、因为我们在 EVM 上没有遇到过这种行为。 如果您没有用于调试的并排分析的 EVM、您能否获得 EVM?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx、我一直在寻找 EVM 原理图的差异、到目前为止我发现的唯一一个差异是使用 CSD18543Q3A 而不是 CSD17308Q3。  我在两种不同模式下拍摄了几张寄存器的屏幕截图(第一张图片是未插入充电器、第二张图片是插入充电器)。  一目了然、是否有任何寄存器设置不当?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    您能否通过 gg 文件和日志文件发送。 我们无法从屏幕截图中得出任何结论。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、很抱歉耽误你的时间。  我们发现充电期间的1MHz 开关噪声耦合到了一些中断线路上、缓解了许多问题。  然而、最大的问题是当电池充满电时、BQ40Z60似乎只使用适配器电源。  当设备拔下电源插头时、整个设备会断电、并且无法按预期切换到充满电的电池。  还值得注意的是、电池不再充电。  CHGSTAT 永远不会打开。  此设计使用19V 充电器和4.2V 锂离子电池(x4)。  在我确定如何附加.gg 之后、我将按您的方式发送它(不允许文件扩展名?)。  谢谢 Onyx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    您可以压缩 gg 和日志文件。 您应该能够将它们拖动到窗口中以将它们附加到邮件中。 如果您在窗口底部看到"使用 RTF 格式"、则需要首先选择它以启用拖动选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到、每次 xchg 变为高电平(来自高温、充电抑制)时、充电系统都会下降。 这是预期行为吗?
    我希望系统能够继续正常工作、而无需充电。 在本设计中、充电应限制在50C 以下、但放电可在高达70C 的温度下工作。 温度阈值会相应设置。 当系统完全依靠电池运行时、未发现任何问题。 CHG FET 的体二极管是否未导通? 什么可能导致这种丢弃行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果发生充电抑制条件并且 FET 选项[CHGIN]设置为1、我希望 xchg 标志会被置位。 奇怪的是、当系统只是依靠电池运行时、不会发生这种情况。 CHG FET 体二极管应导通、以便在 FET 关断时放电。 当然、压降将增大、FET 将变热。 您可以使用电荷抑制和 OTC 保护阈值、使其能够在较高的温度下放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TEC、在电池供电运行的高温条件下、xchg 标志也会被置位。  唯一的区别是、当设备仅通过电池供电时、它不会关闭电源。  CHGIN 选项在哪里?  我在"Data Memory"->"Settings -> Configuration"中看到了 FET 选项、但没有 CHGIN。  我只能看到 PACK_FUSE、CHGFET、和、OTFET。  无论如何、我不打算禁用它、因为它是一个很好的保护功能。  看起来、CHG FET 的体二极管在 CHG FET 关断(xchg)后不导通。  我将从硬件的角度进行探查并查看我可以找到的内容。  该设计将 CSD18543Q3AT 用于 CHG 和 DCHG FET。  

    感谢迄今提供的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法专门通过适配器为系统供电。  我认为这可以使用 FET 选项-> CHGFET 在100%充电时完成、但当电池未充满电时、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CHGFET 选择应在充电器端接时关闭充电 FET、但如果放电开始、我将重新打开。 充电器应首先为负载供电、然后过大的电流可能会为电池充电。 如果电池已充满电、则充电器应仅为负载供电。 该器件在放电时不能在没有电池或电池断开的情况下运行。