This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:施加负载时 ILIM 不正确

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617109/bq24074-ilim-not-correct-when-a-load-is-applied

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: bq24072

我将 BQ24074用作单节锂离子电池充电器、由外部 USB PSU 供电。 我具有充电使能和 EN1/EN2控制线的处理器控制、因此能够将充电电流设置为任何可用状态。

电路如下:

我的意图是:

无热敏电阻- R14将 TS 设置为已知正常水平。

TMR - R11设置我已根据充电电流、电池容量、容差以及更多因素计算的时间、以确保计时器足够长。

ILIM -来自 IN (即外部 PSU)的输入电流限制。 R12将其设置为1A 标称值(最小值约为0.94A、最大值1.075A)。

ISET -最大充电电流、设置为标称值1.08A (最小值约为0.97A、最大值1.19A)。

ITERM - R70未安装、因此端接电流由 BQ 器件设置。

我知道充电电流设置为略高于可用输入电流。 这基本上可以确保一切都用于为电池充电。 实际上、我的处理器和其他器件始终会使用一些电流、但器件将使用剩余的电流、直到 ILIM 输入电流、为电池充电。

我的问题:

我已将电路板连接到工作台 PSU、因此我可以监控电流。 我的处理器已将 PMIC_EN1设置为"0"、将 PMIC_EN2设置为"1"、从而将电流限制设置为 ILIM (约1A)设置的值。 我的电池有一些充电(50-60%)、从 PSU 汲取的电流约为640mA。 这低于我所期望的1A、但我可以相信这是由于电池的状态(??)。

但是、当我向 VSYS 上添加额外负载(即另一个200mA)时、我预计会看到从输入 PSU 汲取这个额外的电流、因为我仍远低于 ILIM 设置的电流限制。 相反、我看不到从输入电压汲取的任何额外电流、而是看到电池提供的额外电流。 如果我已经达到 ILIM 值、但在我处于该值之下时却没有达到该值、我就会期望这种行为。

在该板的先前原型版本上、我使用了 bq24072 (相同的器件系列、稍微不同的选项、所有电阻器值都相同)、这确实按我预期的方式工作。

简而言之、BQ24074为什么运行不正常。 看起来、电流限制太早、不在设计级别。 我已经检查了安装到 PCB 上的值、它们是指定的值。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请发布示波器截图、其中显示了输入和充电电流以及 VIN 和 VBAT。
    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我采用了几种示波器走线、如下所示:

    我无法同时捕获所有数据、因此在每个图中、我都遵循了相同的测试程序。

    图1:电池电流和 BQ 输出电压。 蓝色= BQ Vout、绿松石=电池充电电流(100mV/A)

    上述结果是在为电池充电并在 BQ 输出上施加额外负载时得出的。

    标记 输出电压 I 电池
    A 4.18伏 -616mA
    B 4.18伏 -364mA
    C 4.18伏 -184mA
    D 3.68伏 +420mA

    图2:BQ 输入电流和 BQ 输出电压: 蓝色= BQ 输出电压,绿松石= BQ 输入电流(100mV/A)

    该测试中仍应用了3个不同的负载、但前2个负载对 BQ 器件的输入电流或其输出电压没有影响。

    标记 输出电压 I 输入
    e 3.68 932mA

    图3:BQ 输入电压和 BQ 输入电流

    该测试中仍应用了3个不同的负载、但前2个负载对 BQ 器件的输入电流或其输入电压没有影响。

    标记 输入电压 I 输入
    F 4.32伏 604mA
    G 4.04伏 940mA

    观察结果

    BQ 器件似乎将输入电流限制在大约610mA。 当施加额外的负载时、它会降低电池的充电电流、以便为 Vout 输出提供额外的电流。 只有在施加了非常大的额外负载时、它才会停止为电池充电、并将其输入电流限制更改为我实际设置的限值(即大约1A)。 此时、它使用来自输入源和电池的电流来支持 VOUT 电压。

    我认为这是数据表图20中指定的不同行为。 我认为我的器件在 DPPM 环路激活模式下无法正常工作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息-这些测试的空载电池电压约为3.95V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息-我还尝试将电路中的 R13 (ISET 充电电流电阻器)更改为1K1。 这会将最大充电电流降至895mA、低于 ILIM 设置的最坏情况下的最小输入电流限值(928mA 最小限值)。 如果 BQ 对电池充电限制高于输入电流限制感到不安、我尝试了这种方法。

    结果-没有什么不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、
    通过图1和图2、您可以看到4.18V 和3.68V 的输出电压。 这让我感到惊讶、因为 BQ24074中的 Vout 调节为4.4V。 我认为这应该是 VBAT、因为电压会随着电流放电而降低。 此外、在图2中、VIN = 4.32V 和4.04V、这两个值低于4.5V 的 V (IN-DPM)电压。 如果输入电压低于4.5V、IC 将减小输入电流、这可能是您看到的输入电流低于预期的原因。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我想你已经解决了! 在 USB/DC 电源进入电路的情况下、很明显有 USB 连接器以及一个串联铁氧体磁珠(最大0.05R)、因此我预计这些组件上会出现少量的压降。 但是...为了方便测试,我使用了一根长(而且非常薄)的 USB 导线-该导线的电阻约为0.83R,这会导致足够的压降,从而造成我的问题。

    当我更改为产品实际附带的 USB 引线(0.25R)时、问题消失、充电电流符合我的预期。

    因此、根据您的建议、BQ 芯片输入端的电压过低会导致其降低输入电流。

    感谢你的帮助。

    Nick