This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:SS 端子电压

Guru**** 2810845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617020/lmr14030-q1-ss-terminal-voltage

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、团队成员。

SS 端子将上升多少伏?

SS 端子连接到内部恒流源、但没有提到它将上升的电压。

我们的客户需要 SS 端子的最大电压值来计算 CSS 放电时间。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS 将被充电至 Vref、您可以在数据表的第7.3.7节中看到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、SS 上升至大约1.9V。 请参阅随附的波形。

    因此、我要询问 SS 端子的最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     软启动后、SS 端子上升多少伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 内部有一个充电槽。 它 可以快速地将 CSS 电容器放电到 GND。因此不要担心它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mao-San、
    计算放电时间需要 VSS 的最大电压。
    请告诉我额定值。