主题中讨论的其他器件: GPCRA0、 GPCCHEM
使用基于 BQ40Z60评估板的定制 PCB。
2S LTO 1865 1400mAh 配置。
我已经尝试过 GPCCHEM 和 GPCRA0方法、分别在480mA 充电和160mA 放电过程中进行了几个小时的休息时间。
ChemID 700
目标充电电流为500mA、平均放电电电流为60mA
充电/放电周期看起来像;
这似乎大于90% DOD。 单节电池的功耗为-3.5mAh (最大1373mA)和27cW (最大355cW)。
我使用 CUVC 保护作为1800mV 时周期的最小 STOP、恢复为2400mV
附加下面的其他文件