This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:TPS55332-Q1不会将3.3V 向上转换为40V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619990/tps55332-q1-tps55332-q1-does-not-up-convert-3-3volts-to-40volts

器件型号:TPS55332-Q1

尊敬的先生/女士、我已经根据 TPS55332-Q1器件的应用手册制作了一个 PCB。

我尝试将3.3V 的输入电压向上转换为40V。 您能否浏览所附的原理图并指出任何问题?

我已经使用 TINA 仿真了电路组件并设法确认其功能、但实际上稳压输出电压为2.4V、而不是40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 工程师正在处理此请求。 他将尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth、您好!

    请提供最大输出电流? 检查设计时需要执行此操作。

    由于输入电压为3.3V、输出电压为2.4V、因此此器件似乎未启用。 请确保 EN 引脚被拉高。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我需要从图上的输出端口 J3汲取最大值为3.2mA 的电流。

    为了检查平台的运行情况、我将 VSUPPLY 提升至11V、并注意到 J3上的输出电压
    测得的电压为40V (无负载)。 但是、VSUPPLY 消耗的最大电流为77mA。
    当我开始将 Vsupply 降低到3.3V 时、我注意到消耗的电流从77mA 增加到150mA
    从 Vsupply (J1)获取。

    最后、我注意到 Vin 为40V、这是怎么可能的? 当我移除电感器(22uH)时、我注意到 VIN 和 EN
    遵循 VSUPPLY (J1)、并将电感器从电容器 C2放置到 Q3的阳极不会改善 VIN 问题
    引脚19上测得的电压为40V。

    我已经检查了 PCB 是否短路、但无法找到任何短路。 您能不能给出一些原因
    当 VSUPPLY 为11V (J1)时、在40V 电压下测量 VIN?

    此致、
    Nishanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:

    我通过输出端口 J3消耗的最大电流为3.2mA、并通过 VSUPPLY 端口 J1以77mA 的电流馈送11V 电压。 有趣的方面是输出电压为预期的40V。 但是、考虑到我仅提供11V 电压、IC 上的 VIN 引脚19似乎也是40V?

    我已经对 PCB 的短路进行了调查、找不到任何短路、您能不能建议 VIN 通过仅11V 的电源电压升至40V?

    谢谢你
    Nishanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishanth、您好!

    您能否澄清一下跳线 J1和 J3位于什么位置? 它们不会出现在您提供的原理图上。

    此外、TPS55332最初启动时不需要大约3.6V 的电压。 这显示在数据表的第7.2节中。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    J1和 J3位于图的右侧。 J1是靠近二极管 Q1的输入、
    而 J3也位于图的右侧。 J3靠近电容器 C6。
    这是获取输出的位置。

    是的、我知道最初启动转换器需要3.6V 电压。 所以我提供了
    输入电压高于3.6伏。

    您能不能建议我使用的功率电感器22uH 是否适合提供
    输出电流为3mA?

    此致、
    Nishanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishanth、您好!

    请注意、VIN 引脚和外部电源的电压之间应该有一个二极管。 这与 TPS55332评估模型上的 D1类似。 这是因为内部 LDO 是如何工作的。  

    对于电感器、选择饱和电流高于5.7A 的元件、因为这是 TPS55332的内部电流限制。 所选的电感器具有2.3A 的饱和电流。

    谢谢、

    Garrett