This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3150:低电流

Guru**** 2556270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616981/webench-tools-lm3150-low-current

器件型号:LM3150

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我已经使用 LM3150做了一个电源。

我的英语不是很好。

此设计的问题在于、输出电流似乎受到严重限制。

该设计是针对8V 和5A 设计 的、该单元的限制实际上约为1A。

我使用过 Webench。

输入电压:14 ~ 24V

输出电压:8V

输出电流最大值 :5A

开关频率:440KHz

输出:8V @ 0.5A (SW 引脚)

输出:8V @ 1.5A (SW 引脚)

与 Webench BOM 相比、唯一的变化是:(黄色)

注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有可用的布局? 您可能会在系统中遇到一些噪声

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议

    我将使用 LM3150 EVB 重试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请检查您的工作台电源电流限制。 如果电流限制过低、电源电压将快速下降并导致正常功能。
    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 EVB PCB 组装部件、如连接的电路。

    但它也具有相同的故障。

    因此、我使用 webench 将电路更改为8V/7A、工作正常。

    但是、当应用到我的布局时也会出现同样的问题。

    布局可能有问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RFB2、RFB1和 CFF 的位置似乎非常靠近 SW 节点布线(RLIM)

    您能否将所有反馈组件(RFB2、RFB1和 CFF)移至更靠近 CSS 侧的位置? FB 节点非常敏感、长迹线可能会导致它拾取一些噪声。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您还可以尝试将 RFB2和 RFB1降低10倍以提高抗噪性能。
    RFB1至1k
    RFB2至12.4k

    谢谢
    -Arief