This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630应用

Guru**** 2366870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621344/ucc25630-application

你(们)好

UCC25630可以用于 LLC、也  可以将 UCC25630用于 LCC 应用、也可以不用于?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、您可以将 UCC25630用于 LCC 应用。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    谐振电容器的电压用于实现 HHC 控制、该控制在 LLC 中得到了很好的实施。 谐振电容器的电压很好地反映了输入电流状态、环路由 VCR 引脚控制。 如果我们使用 LCC 拓扑、我们如何实现 HHC 环路控制、VCR 获取分流电容器的电压(纹波很小)、 谐振电容器电压已被输出钳制, 我们的问题是如何在不影响 HHC 性能的情况下获取 VCR 信号。  我们的开关频率应高于500kHz。 我们需要考虑哪些问题?  第17页公式2第22页的规格以及图34和图33之间的说明是否不正确? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我将研究您的问题、并在今天晚些时候回复您。 您是否参考了数据表中的页面/公式? www.ti.com/.../ucc256301.pdf。如果没有、请通过电子邮件向我发送该文档、我将查看:ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    我得到了数据表。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    你有什么建议吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以选择电容分压器、使 VCR 引脚上的符号足够大、但不超过0-6V 范围。 您还需要确保分压器中使用的电容器远小于谐振电容器。  

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    在哪里可以获得 VCR (通过电容分压器)信号? 电流是多少? 或者在哪里? 我们的拓扑是 LCC、而不是 LLC、ISNS 信号是否也来自直流电容器? LCC 的谐振电容与变压器并联。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    VCR 信号来自电容分压器、电容分压器与 CA 并联、如图所示。 ISNS 信号也来自 CA。 我看到您的 CA 只有0.22pF、是否可以使它更大? 电容分压器中使用的电容应远小于 CA。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    CA 是0.22uF 直流电容器、而不是谐振电容器、而谐振电容器是 Cr.
    谢谢你。