This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:数据闪存访问- bq78350 + bq76940

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615859/bq78350-r1-data-flash-memory-access---bq78350-bq76940

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我在读取数据闪存存储器时遇到问题。

这是 bqStudio 屏幕、其中发送的命令和返回的帧尝试检查 load_detection 标志。

 

这里是主寄存器的屏幕

所有开关都关闭、CHG 引脚上有18V 电压。

我有点困惑、因为我可以访问一些寄存器、而其他我不能访问。 因此 AFE SYS CONTROL1可能是无法正常工作的命令之一。

例如:

-命令0x45F4 (COEff A1)正常

-命令0x41F6 (电芯电压15)不正常

(bq78350 处于 unseque_full_access 模式。)

我是否需要配置另一个寄存器?

我是否正确发送了命令?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Mauro
    有些人会对此进行研究并返回给您
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx。

    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx。

    是否有更新?

    此致、
    Mauro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mauro、
    位于数据闪存位置0x41F6的电芯15电压数据是 PF 状态数据、因此如果未发生 PF、应报告0V。 如果要读取 Cell Voltage 15上的实时电压,则可以使用 ManufacturerAccess() 0x0071 DAStatus1命令执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TEC。

    抱歉、但这只是一个例子、一个坏的例子、heh。
    我真正的问题是 load_detection 标志。 你对此有什么想法吗?

    谢谢、