This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1428Q:EM1402、FET 未打开

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620981/emb1428q-em1402-fet-not-open

器件型号:EMB1428Q

嗨、大家好

 我使用 EMB1428、这是正常的电源部分、我发送命令0x10、回复0xA1、SPI 正常、 VDDCP-VSTACK 为21V。

 ?FET 未打开

 ?VGS 为0V μ A

思考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    如果您看一下 EMB1428数据表的图9、请注意、故障代码是在命令完成之前传输的。 表3指示"A"是无故障条件、但 FAULT_INT 置1会打开所有开关。 "A"代码将是 EM1499的错误"010"或次级侧电流限制故障。
    EM1428将尝试执行发送的命令、因此如果 FET 开关从之前的命令中打开、它们应在执行此命令时关闭。 查看 FAULT_INT 信号有助于了解器件的模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295
    我没有使用 EMB1499、FAULT[0:3]将 GND,DIR 连接逆变器连接到 DIIRRT、EN 连接逆变器以完成。
    FET 未打开、因此 EN 未被拉高。
    我的目的是将调试 EMB1428和 EMB1499分开。
    思考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    可能会有几个问题正在发生。 该器件不能与 EN 和 DONE 之间的逆变器配合使用、时序响应可能意外快速、逻辑分析仪的采样率可能会错过 EN 信号较短、但我希望您的 FET 能够正常工作。
    检查您的连接和信令。 如果您的监控点位于电路板网络测试点、请确保电压达到 IC 引脚。 确保所有电源均已打开。 我希望 RST 不会保持在复位状态、否则您将不会有数据输出。
    逻辑分析仪详细波形不显示 CS 切换、而更宽的视图显示 CS 高电平结束的命令。 请注意图10和规格表中的 tTRANS。 MOSI 的密度比 CS 或 MISO 低得多、我怀疑大多数命令都是用于停止的。 在发送命令后 CS 变为高电平期间、通过示波器查看 FET 信号和 EN 可能是有益的。
    有时、在处理或评估过程中零件会损坏。 如果您有另一个板、您可以尝试它。 如果您只有1个、则更改 IC 可能很痛苦、并且您希望先检查其他所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295

    我使用了 TIDA-00817和 TMS570。非常好。

    但是、我执行电路板、无法打开 FET。

    图1是 C1的波形。


    图2是 C109


    图3是 GS。 每个 GS 仅为2V。


    我觉得自举电路不起作用。

    谢谢。