This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:如果 VREF 在运行时对 GND 短路、是否有可能损坏 LM5041?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620440/lm5041-is-it-possible-case-to-damage-lm5041-if-vref-is-short-to-gnd-in-operation

器件型号:LM5041

大家好、

如果 VREF 在运行时对 GND 短路、是否有可能损坏 LM5041?
我认为它不会损坏 LM5041、因为 VREF 具有如下电流限制功能。
我的理解是否正确?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    20mA 电流限制和10V Vcc 时的功耗为200mW。 我需要向 IC 设计团队核实这是否正常。 这需要两周的时间才能得到响应。

    快速检查的方法是、如果您在实验室中有器件、则可以为 IC 加电、并在 Vref 接地短路时检查器件是否损坏。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    您能否与 您的设计团队联系?
    感谢您的支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yaita-San

    我提出了这一要求,可能需要两周才能得到答复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    感谢您的友好支持。
    好的、我将等待您的反馈。

    此致、
    雅丽塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yaita-San

    我们可以确认 Vref 对 GND 短路是可以的、并且 Vref 电路不应损坏。 在此情况下、客户仍必须确保 IC 的结温低于最大额定温度。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    非常感谢您的支持。
    我很奇怪。

    此致、
    雅丽塔