This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:当 LM5118负载电流增大时、有关 Vgs 电压和 HB 电压的问题。

Guru**** 2557790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619574/lm5118-when-lm5118-load-current-increased-about-vgs-voltage-and-hb-voltage-question

器件型号:LM5118

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM5118。

我有疑问。


规格条件
输入电压:15V
输出电压:24V
输出电流:7A

Fsw:100kHz
L:52μH μ H
COUT:150μF×3、10μF×8

问题1.
负载电流从0A 增加到3A、从而达到7A
高侧 FET 的 Vgs 电压升高、但这种移动是否正确?


随着负载变重、高侧 FET 的 Vgs 电压升高、
您能否告诉我电压将上升的机制是什么?

是否有办法防止高侧 FET 的 Vgs 电压上升、即使负载变大?

问题2.
电流从0A 增加到3A、再增加到7A
HB 和 GND 之间的电压将上升、但这是否正确移动?

是否有办法防止 HB 和 GND 之间的电压上升、即使负载变大?

最恰当的考虑。

Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是由布局不良导致的 SW 节点电压下冲引起的。 当 SW 切换至 GND 时、引导电容器由 VCC 通过引导二极管充电。 糟糕的布局会在 PCB 布线上产生较大的寄生电感、从而导致 SW 下冲至负电压。 然后、自举电容器的充电电压将高于 VCC-VF。 负载电流越高、下冲越大、引导电压越高、这表明由于 Vgs 由引导电压供电、因此在较重的负载下 Vgs 较高。

    请参阅 PCB 布局指南行以改进布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:

    非常感谢您的回复。

    我知道布局可能是原因。
    我将检查布局、但您能告诉我直流/直流转换器的一般行为吗?


    当负载电流为3A 时、Vgs 电压为24V、当负载电流为7A 时为28V

    Vgs 电压随着电流的增加和增加而增加、这是一种常见的操作
    正常工作吗?

    还是异常行为?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    人们通常会在更高的负载下看到更高的 VDS 尖峰。 您需要在开关节点处使用缓冲器来抑制尖峰。 有关缓冲器的使用方法、请参阅我们的数据表(8.2.17)和应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao Xi:


    非常感谢您的回复。

    我将告诉客户尝试使用缓冲电路。

    我将对缓冲器电路进行反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee