This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:谁负责管理系统端的反向电流

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621778/bq24616-who-to-manage-reverse-current-from-system-side

器件型号:BQ24616

尊敬的 e2e 社区:

在以下情况下、我的客户需要解决一个特定的问题:

-我们的充电器 未连接交流适配器

-未连接电池组

-客户系统会产生反向电流、来自手动驱动的电机、意外地产生反向电流。

在这种情况下、电流被中断。

您是否曾在以前的设计中遇到过此问题?

我们是否有将该电流驱动到某个位置的提示?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在系统和电池之间添加肖特基二极管、以阻止系统电流流向电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    在这种特定情况下、电池组断开。
    因此无需对其进行保护。

    问题更多在于:如何以及在何处驱动该反向电流以消散该反向电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prodigy / Jin

    我是客户。
    电池"未连接"意味着电池电源输出被禁用(由于深度睡眠模式、保护模式等)
    在我们之前的设计中、如果需要、电池会唤醒并吸收电流再生、但在 BatFet 关闭的情况下、无法再确保此功能。
    正如 Prodigy 所说、
    电源路径上的反向二极管不会阻止电压上升。
    您有什么建议? 您是否知道一种巧妙的方法来发挥此功能?

    橄榄球、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能希望添加如下所示的外部电路来检测系统过压情况。 一旦系统电压上升到高于齐纳二极管的导通电压、PFET 被打开以将电流从 VSYS 漏至接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我所说的是、您的原理图始终处于打开状态。 Zenner 二极管只会限制其压降、但不会阻止在 Vsyst 的正常范围内激活 PFET。

    请查找建议:

    NMOS +功率电阻器 R3、以消耗重新注入电流。

    当电压高于 D2齐纳电压时、流经 R2的电流将升至 Vgate 热分流器最小值 D1用于在 Vsyst 过高时保护 Vgate 最大值。

    您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我之前的帖子中、齐纳导通电压应高于输入电压、以防止 PFET 导通。 但是、您的电路也应该正常工作。