This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:PL 共享自定义接通与放大器;关断时序图

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601898/tps22860-pl-share-customized-turn--on-turn--off-timing-diagrams

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我的设计要求如下图所示:

这是 一个需要通过负载开关进行直流偏置的增益块射频放大器(来自微电路的 MNA-6A+)。

项目要求是更快的导通时间(小于或等于5us),而关断时间可以是100us (最大值)。

TPS22860的开关特性似乎满足了我的要求、但仍然需要专家的建议。

请分享符合我要求的时序图。

此致、

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    请您澄清一下"时序图"是什么意思吗? TPS22860的导通时间为毫微秒级、关断时间取决于负载(150mA)对输出电容放电的速度。 开关本身将非常快地关闭、不应对关断时间产生很大影响。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、
    感谢您的回复。
    根据时序图,我是指“开”、“输出电压”(幅度上升)与接通和关断期间时间刻度的曲线。

    无论负载类型如何、TPS22860的导通时间是否保持纳秒?

    请分享 TPS22860 SPICE 瞬态模型、以便我可以使用 Spice 仿真器对该负载开关进行仿真。


    此致、
    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    较强的负载(较高的电流)将导致器件导通速度稍慢、而较弱的负载(较低的电流)将导致器件导通速度更快。 我认为上升时间不可能超过5us、但最好的方法是测试您的特定负载。

    对于该模型、请在仿真模型论坛中发帖以申请 SPICE 模型。 产品文件夹当前具有 TINA-TI 模型。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    我在 TINA-TI 软件中找不到 TPS22860负载开关模型。

    请帮帮我
    此致、
    Rajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您回答正确、我看到了错误的链接。 事实证明、我们没有可用的 TINA-TI 或 PSPICE 模型、我们也没有计划为此器件开发一个。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    本周我从 TI.com 收到了 TPS22860的样片。 感谢 TI 的样片支持。 快速交付。

    我使用标准 SOT23-6评估板评估了此直流负载开关、以确定 TPS22860的接通延迟。

    根据我的直流电源要求、TPS22860的开关导通时间接近9nsec。 请检查随附的屏幕截图和测试设置。

    Vbias = Vin =+5.0V,通道1提供 Von {属性:方波(V low = 0V,V high = 5.0V,周期 = 1.0ms,相位= 0度,"输出端口 = LoadHigh Z ")}=通道-2:Ref (用于比较输出波形)

    此致、

    Rajan Kumar