This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:296-29834-ND

Guru**** 2407130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605971/bq25504evm-674-296-29834-nd

器件型号:BQ25504EVM-674

您好!

我 只是想问      一下、是否可以通过将电池直接放置到 BATT 引脚来通过太阳能电池为2.4V 镍氢电池充电、或者是否需要额外的电池充电电流保护电路。

非常感谢。

此致、

Luisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您将无法将 BQ25504用于此应用、因为该器件的最低电池电压为2.5V、高于电池额定电压。 但是、您可以使用最小 VBAT 为2V 的 BQ25570。 祝您设计顺利。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢你的答复。 BQ25504是否可以使用标称电压为3.7V (工作电压介于2.75V 和4.2V 之间)的薄型电池? 就我从数据表和 TI TINA 仿真中看到的那样、可以 根据 EVM 中的电阻调整电池充电和终端电压电平、对吧? 由于薄膜电池为锂聚合物电池(无充电保护电路)、我们是否需要外部电池保护电路?

    谢谢你。

    此致

    Luisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luisa、
    这是 BQ25504能够实现的。 是的、可以使用 EVM 上的电阻器来调节终端电压电平。 该器件附带用户可编程的欠压和过压电平以及具有可编程过热关断功能的片上温度传感器、因此无需外部保护电路。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    再次感谢。 根据我的理解、充电电流不受限制、对吗? 是否需要加以限制?

    谢谢、
    Luisa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luisa、
    这将取决于收割台提供的功率。 最大输入电流为300mA。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    是否有机会将 bq25504 EVM 的输出电压(VSTORE)更改为3V? 我们将有一个1.5V EH 输入和一个3.7V 电池。

    谢谢!

    此致

    Luisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luisa、

    如果您将 VSTOR 设置为3V、则电池将不会充电至3V 以上。 为此、您可以更改 VRDIV 和 GND 之间的外部电阻器、如下所述、以更改电池过压阈值。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    谢谢。 不确定这是否正常、我们需要将电池充电至4V 并将其放电至3V、但我们需要在其输出端仅具有3V 电压。 有可能吗?

    谢谢

    Luisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luisa、

    如果是这种情况、您应将 VBAT_OV 设置为4V、并将 VBAT_UV 设置为3V、如下所述。 由于未调节输出电压、因此输出电压将是电池电压。 您应该考虑 BQ25570、因为它具有降压稳压输出。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Raheem、这非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我们正在研究用于低功耗热电能量收集器的直流/直流转换器(总功耗为120uW、但低电压<50mV)。 是否有类似的产品可以从较低的电压开始?

    谢谢你。

    此致

    Luisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luisa、
    您是否只需要升压转换器的能量收集器件?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    一个上变频器。

    谢谢

    Luisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luisa、

    遗憾的是、我找不到任何支持50mV 输入电压的 TI 升压转换器。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何感谢您的帮助!