器件型号:BQ25504EVM-674
您好!
我 只是想问 一下、是否可以通过将电池直接放置到 BATT 引脚来通过太阳能电池为2.4V 镍氢电池充电、或者是否需要额外的电池充电电流保护电路。
非常感谢。
此致、
Luisa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Raheem、
感谢你的答复。 BQ25504是否可以使用标称电压为3.7V (工作电压介于2.75V 和4.2V 之间)的薄型电池? 就我从数据表和 TI TINA 仿真中看到的那样、可以 根据 EVM 中的电阻调整电池充电和终端电压电平、对吧? 由于薄膜电池为锂聚合物电池(无充电保护电路)、我们是否需要外部电池保护电路?
谢谢你。
此致
Luisa