This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57114-Q1:与外部系统时钟同步(高阻态时钟源和低阻态时钟源之间的任何差异)

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605317/tps57114-q1-synchronize-to-an-external-system-clock-any-difference-between-high-z-clock-source-and-low-z-clock-source

器件型号:TPS57114-Q1

大家好、

请帮助检查 TPS57112/14-Q1与外部时钟同步的应用是否在高阻态时钟源和低阻态时钟源之间存在任何差异。

或者、我们可以针对高阻态和低阻态时钟源将 tps57112/14-Q1配置如下。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    该器件的应用专家今天正在返回美国。 他将在下周初为您提供答案。 如果这是不可接受的、请告诉我、以便我可以尝试在此器件上查找其他支持。 感谢您的理解!

    谢谢、

    徐苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sue、

    下周对我来说是可以的。

    下面是 LMR14030-Q1同步说明、仅供您参考。

    我不确定它是否也适用于 TPS5711x-Q1。

    谢谢。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我直到现在才看到这个。 是的、您可以将这些技术与 TPS57114-Q1结合使用