Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61176, TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS61176、 TPS61500
客户问题:
该产品需要通过单节锂离子电池驱动两串高亮度 LED。
技术要求:
1) 输入电压3.0–4.2V。 LED 灯串的最大 VF 为34V。
2) 2)产品中总共有两个字符串。 理想情况是从一个芯片驱动这两个器件。
3) 3) 每个 LED 灯串需要以恒定200mA 的电流驱动。
4) 4) 不需要调光。
到目前为止、我已经了解了一些 TI 背光驱动器、主要是 TPS61169。 遗憾的是,内部开关的1.2A 限值不允许我以最大200mA 的电流运行 LED。 是否可能有具有外部开关的类似器件? 或 TPS 系列中的另一个器件、我应该考虑这些器件吗?
我还通过将串输入组合在一起来考虑 TPS61176。 该器件列出了六个灌电流的最大总电流为200mA;是否可以将全部六个拉电流连接在一起以以以以200mA 的电流驱动这些 LED 的单个灯串? 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61176.pdf、图19)仅显示一次将两个接收器组合在一起。