This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:查找合适的 LED 驱动器

Guru**** 2401165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61176, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601267/tps61169-finding-the-right-led-driver

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61176TPS61500

客户问题:

该产品需要通过单节锂离子电池驱动两串高亮度 LED。

 

技术要求:

1)    输入电压3.0–4.2V。 LED 灯串的最大 VF 为34V。

2)    2)产品中总共有两个字符串。 理想情况是从一个芯片驱动这两个器件。

3) 3)    每个 LED 灯串需要以恒定200mA 的电流驱动。

4) 4)    不需要调光。

 

到目前为止、我已经了解了一些 TI 背光驱动器、主要是 TPS61169。 遗憾的是,内部开关的1.2A 限值不允许我以最大200mA 的电流运行 LED。 是否可能有具有外部开关的类似器件? 或 TPS 系列中的另一个器件、我应该考虑这些器件吗?

 

我还通过将串输入组合在一起来考虑 TPS61176。 该器件列出了六个灌电流的最大总电流为200mA;是否可以将全部六个拉电流连接在一起以以以以200mA 的电流驱动这些 LED 的单个灯串? 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61176.pdf、图19)仅显示一次将两个接收器组合在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Laura

    考虑您的应用、当输入电压为3V 时、输出电压为34V、为了获得200mA 输出电流、即使不考虑功率损耗、峰值电流也将超过2A。 恐怕我们没有 TPS 器件、是否可以增加输入电压? 或者200mA 可以降低一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解这是一个极端要求。 遗憾的是、客户以这种方式设计了 LED 灯串、并将其自身粉刷成了一个角落。

    如果灯串的最大 VF 降至28V、您是否有任何可能起作用的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、
    尽管如此、峰值电流仍超过限制。 您是否只查找 TPS 器件? 您是否需要我检查我们的 LP 或 LM 部件是否适合您的设计?
    顺便说一下、您能否共享有关您的应用程序的更多信息? 您的客户是谁,终端设备是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、任何 TI 器件都很好。  

    请在电子邮件中向我发送私人说明、以了解客户的具体情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、  
     请向我发送您的客户详细信息以及有关调光方法、接口的任何要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    请使用 TPS61500。 电流限制更高、约为3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    TPS61169和 TPS61500之间是否有您可以推荐的器件? 我有一个应用、其中我只需要略高于 TPS61169限制。 我需要大约1.4安培。 该产品对成本非常敏感、因此我希望不必一直跳到 TPS61500。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电源是锂离子电池、工作电压范围为3至4.2伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    由于这是一个新请求、您能否打开一个新线程、并提供有关您的应用的更多信息:输入电压、输出电压、输出电流、调光方法以及要使用的终端设备。
    谢谢。 我将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    是的。 很抱歉。 我已经开始这个主题。

    e2e.ti.com/.../624345


    John